This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:LM3409 PWM 调光问题

Guru**** 2537180 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658460/lm3409-lm3409-pwm-dimming-question

器件型号:LM3409

使用 LM3409EVM 驱动 LED (OSRAM SFH4725S)。 当调光频率为60Hz 且占空比<20%时、LM3409无法工作、在 Ton 时间内、波形如上图所示。 如果将频率增加到80Hz (不要改变 Ton )或将占空比增加到24%(不要改变频率),LM3409将正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhihang 您好、

    如果 EN 引脚被拉至低电平的时间足以使 VCC 放电、则 LM3409将进入低功耗关断模式。 这几乎肯定是你看到的。

    但修复方法非常简单。 使用 UVLO 引脚进行 PWM 调光、而不是使用 EN 引脚。 它们在调光方面的行为是相同的。 唯一的区别是 VCC 将保持 UVLO 低电平充电、器件不会进入低功耗关断状态。 这将使您能够 PWM 调光至极低频率和占空比组合、而不会出现任何问题。

    这是一个常见的问题/问题、如果您有兴趣、请随时在 E2E 上搜索以前的答案。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。