This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM8364:宽输入电压要求

Guru**** 2523320 points
Other Parts Discussed in Thread: LM8364, TPS3710, TPS3847

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658476/lm8364-wide-input-voltage-requirement

器件型号:LM8364
主题中讨论的其他器件: TPS3710TPS3847

您好!

我们的应用需要一个与 LM8364类似但具有更宽输入电压范围(高达12V 或14V)的 UVLO 监控 IC。
我们要查看的阈值大约为2V。

此外、当系统上电时、必须在接地端提供输出(/RESETpin)。

是否有人可以建议使用合适的 LM8364替代器件来满足上述要求?

我已经介绍过 TPS3710、但它无法预测输出、直到 VDD 上升到1.8V 以上。

 


提前感谢
Deepak V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、

    我相信、在不使用外部电路的情况下、没有任何电压监控器可以保证输出电压。 我认为 TPS3710是我们必须满足您要求的最佳器件。 TPS3847是另一个高电压器件、但没有2V 阈值。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Michael

    Deepak V