This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:TPS92641 PWM 输出中的毛刺脉冲和振荡

Guru**** 2408840 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655560/tps92641-glitches-and-oscillations-in-tps92641-pwm-output

器件型号:TPS92641

我目前正在使用 TPS92641处理100W LED 驱动器应用

应用场景如下:

-输入电压:50V 标称值(46-52V)

-输出电压:31-34V (单个 LED)

-输出电流:1.5A - 3A

-开关频率:当前为150kHz

- UVLO 阈值:46V (在48V 时接通)

-调光:模拟

以供参考。

 

我将 UVLO 阈值设置为46V、并将原型板的导通电压设置为48V。如上所述、我们在该配置中观察到 PWM 输出(波形1)中出现了小毛刺脉冲。 我可以 通过将 RUDIM3/R19电阻器增加到20K 或更高(波形2)来解决此问题、但是当输入电压接近 UVLO 阈值时、UVLO 迟滞增加到10V、并且 PWM 频率也跳转到2MHz (波形3)。

 

波形1 - 48V 正常工作电压下的 PWM 输出、采用 RUDIM3 3.24K 欧姆

 

 

48V 正常工作电压下的波形2 PWM 输出、RCUDIM2为20K 欧姆

 

 

接近欠压区域时的波形3 PWM 输出

 当输出电压接近 OVP 阈值(波形4)时、PWM 中存在振荡。

接近 OVP 阈值区域时的波形4 PWM 输出

 

此致、

Niyas

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niyas、

    这里没有太多信息可供参考、因为原理图是局部的、我看不到 SW 节点、UDIM 或输入电压。

    但您不想做的一件事是在接近 UDIM 或 OVP 阈值的情况下运行。

    使用 UDIM 的 UVLO 旨在防止低于输出电压运行(并非所有应用都需要)。 因此、如果您想使用它、我会将其设置为比最大输出电压稍高的位置。 如果您有一个最大 VF 为36V 的 LED、我会将 UVLO 电平设置为38V 至40V 左右、而不是接近标称工作范围。 它是一个用于快速 PWM 调光的双功能引脚、因此如果它上面有任何毛刺脉冲或噪声、它可以非常快速地关闭高侧开关并重新打开。 从 UDIM 到接地的一些电容确实会有所帮助、但如果可能、我仍然建议在尽可能接近阈值的条件下运行。

    OVP 也不应接近正常运行。 它还可以非常快速地打开和关闭部件。 OVP 功能更多地用于保护您可能拥有的任何输出电容器。 我建议将该电平设置得远高于最大 LED 电压,至少40V (如果 LED 灯串的过热最大值大于36V,则设置得更高),然后根据需要调整 RON。

    请告诉我这是否有帮助。

    谢谢、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint、

    这是完整的原理图。

    我将尝试您的建议。

    对 RUDIM2电阻值(>10K?)有任何影响吗? 在正常运行时? RUDIM2是否可以为零、以便 UVLO 迟滞保持2.1V?

    当前一个 PFC 级输出低于45V 时、我想使用 UDIM 引脚进行欠压锁定。

    此致、

    Niyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niyas、

    RUDIM2可以是几乎任何值、它只影响迟滞、包括0或>10k。

    但实际上、我要尝试的第一件事是更大的输入电容。 降压稳压器具有不连续的输入电流、因此它们会在输入端产生大量噪声、并且在 UDIM 上也会通过分压器看到该噪声。 在这种高功率水平下、2.2uF + 1uF 可能还不够、尤其是在150kHz 开关频率下。 我会尝试至少10倍、但更有可能在输入端添加2个或3个22uF 电容器。 单靠这种方法就可以解决您的问题。 在 UDIM 到接地之间添加一个1nF 电容器以进行少量额外滤波也不会有任何影响。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint、

    我们在 LED 降压驱动器的输入端(PFC 输出上一级)有2个220uF 铝电容器。 我们在降压输入端尝试了2个10uF 陶瓷电容器、并在 UDIM 接地端尝试了1nF 至10nF 的电容器、但仍存在接近 UVLO 阈值的振荡。

    我们还在 TPS92641 EVM 板中观察到了相同的问题。 请验证并确认吗?

    此致、

    Niyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niyas、

    UVLO 功能实际上更能确保在 VIN > VOUT 之前不会启动运行。 它不是为了保护输入电源、但可以用于保护输入电源。 但它仍然不应在接近阈值的位置运行、否则可能会发生振荡。 如果您需要非常接近 UVLO 阈值的设置电平、您可能需要使用外部比较器实现 UVLO 功能、并将其输出馈送到 UDIM 引脚。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint、

    我们实施了外部 UVLO 比较器并馈入 UDIM 引脚、欠压切断 功能现在不会出现任何问题。

    感谢所有的建议和支持。

    此致、

    Niyas