This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28910:UCC28910有关波特图和输出精度的问题。

Guru**** 2468310 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28910, UCC28700, UCC28730, UCC28911

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657372/ucc28910-ucc28910-question-about-bode-plot-and-output-accuracy

器件型号:UCC28910
主题中讨论的其他器件: UCC28700UCC28730UCC28911

尊敬的支持成员:

我的客户使用了 UCC28910。

规格条件
VIN:74V~264V
输出电压:12.7V
输出电流:0.5A

初级 Vcc:19V
VCC 电流:0mA~51mA

我有两个问题。


问题1.
当19V 系统的负载变化为0mA - 51mA 时、
我认为 Vcc 电压也会有一些变化。

通过将电阻设置为预载、
是否可以将次级侧上的12V 输出精度限制在±7%以内?


问题2.
波特图测量的测量位置应在哪里?
它是使用 VS 引脚的电阻测量的吗?

最恰当的考虑。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、
    感谢您关注 TI。
    对于 Q1、您是否询问是否可以从稳压的角度实现+/-7%的输出电压精度? 如果是这样、是的、采用正确的设计是可能的。 这些初级侧稳压器件可实现+-5%的精度。
    对于 Q2、您无法断开此处的环路以测量传统波特图。 这些器件具有内部补偿功能、只要满足数据表中有关稳定性的 Cout 要求、转换器就应保持稳定。 要查看环路响应、您可以将输出负载瞬态响应视为粗略稳定性的指示器。 您可以在此处查看有关如何执行此操作的示例: www.ti.com/.../slva381b.pdf

    请告诉我、这对您的问题是否有帮助。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John Stevens:


    非常感谢您的回复。
    我可以询问有关 Q2的附加信息吗?

    我了解了使用负载阶跃响应时的稳定性和相位裕度。

    但我的客户肯定必须进行波特图测量。

    因为、它位于我的客户 DIN 的评估项目中。

    我附加了有关问题的文件。
    您可以检查附加的文件吗?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

    e2e.ti.com/.../UCC28910_5F00_Question_5F00_180119.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    不幸的是、这不会像您希望的那样起作用。 由于器件和内部补偿的集成、您无法访问所有反馈环路来断开它们、从而注入交流干扰。 负载瞬态将显示相对稳定性、只要满足数据表中所需的有效电容、环路就会稳定。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John Stevens:
    非常感谢您的回复。

    PSR 的反激器件(由 VS 引脚控制的器件、例如 UCC28700)是
    无法测量波特图的环路特性?

    还是无法单独测量该 UCC28910?

    我附加了有关问题的文件。
    您可以检查附加的文件吗?


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

    e2e.ti.com/.../UCC28910_5F00_Question_5F00_180122.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    所有 TI 的 PSR 控制器、如 ucc28700、ucc28910、ucc28730等、都有一个具有内部补偿的相似控制环路。 具有或不具有诸如 ucc28910或 ucc28911的内部功率 MOSFET 与 ucc28700相比没有变化。

    如果您愿意、我们可以查看您的设计和 Cout 选择、让您对自己喜欢的稳定性有一定的信心。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John Stevens:


    非常感谢您的回复。

    我向我的客户发送您的答案。

    我将向您提供反馈。


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。