This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Δ 工具 TPS63002:TPS63002大启动电流

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63002, TPS63000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656700/webench-tps63002-tps63002-large-starting-current

器件型号:TPS63002
主题中讨论的其他器件: TPS63000

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、,

我使用 TPS63002设计输入电压4.75v~5.25V 输出电压5V 电流1A 电路、原理图如下:

测试图如下所示:无负载输出、先到输入、然后再启动 En、电流图为输入电流、如何降低启动电流、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    如以下应用手册 www.ti.com/.../slva553.pdf 中所述、可通过添加非常简单的"软启动电路"来控制启动电流
    为此、需要使用此 IC 的可调节版本:TPS63000

    什么是终端应用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sabrina、
    关于软启动、我使用的是 TPS63002固定输出5V 电压、不能将此电路用作示例、是否有更好的方法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    如前所述、有必要使用 TPS63000器件的可调节版本来实现软启动电路。
    使用可调版本的主要问题是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrina、

    负载的另一个问题是、输出电压为5V 500mA、输入电压为5.28V、测量电压如下、峰值电压严重程度、需要调整电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为您可能需要调整您的示波器设置。 采样率与您尝试测量的信号不匹配。

    您能否重新表述您的最后一个问题? 我不明白"峰值电压严重程度、需要调整电路"是什么意思?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    我的问题是 Mark 1是输出电压波形、Mark 2是 L1角度输出电压波形、Mark 3是 L2角度输出电压波形、Mark 4是输入电压波形、客户认为输出电压波动大于80mV、询问是否有优化的空间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设您需要测量/改善输出电压纹波。 查看您的示波器设置、我认为您仍然无法正确测量它。 该器件的开关频率至少为1.25MHz。 您将采样率设置为20us/pt、这意味着对于该器件、至少25个开关周期内有1个采样点。 您的测量设置似乎捕获了开关噪声、该噪声是电感耦合到探头的 GND 环路中的。 您设置的采样率设置和滤波可能会导致开关边沿时输出电压波形出现这些下降。

    通常、可以通过增大输出电容或添加额外的滤波级来降低输出电压的纹波。 在此之前、我建议改进测量设置。 因此、我建议仅测量输出电压、示波器上仅连接1个探针。 该探针应通过短接方式直接连接到输出电容器、不使用长 GND 线、因为示波器探针默认具有该接地线。