This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP55231:C1+/-、C2+/-是否可以保持未连接状态以实现 CP_MODE 旁路?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5521, LP55231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658819/lp55231-can-c1---c2---be-left-unconnected-for-cp_mode-bypass

器件型号:LP55231
主题中讨论的其他器件:LP5521

3通道 LP5521第8.2.2节"不带电荷泵的应用"的数据表显示了如果电荷泵处于旁路模式、则电荷泵电容器引脚保持未连接状态。 9通道 LP55231也是如此吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    是的、您可以对 LP5521和 LP55231执行相同的操作、谢谢!

    夏季