This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62821:两个 TPS62821配合使用

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62821, TPS61291, TPS62740, TPS62745, TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657194/tps62821-two-tps62821-to-work-together

器件型号:TPS62821
主题中讨论的其他器件: TPS61291TPS62740TPS62745TPS61099

我们是否可以使用两个 TPS62821将两节原电池从3.6V 降至1.6V、然后将它们相加、以获得3.2V 的稳压输出?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Terry、

    您是要串联输出电压吗? 这会将一个 IC 的 GND 连接到另一个 IC 的输出。 由于输出不是隔离式的、因此这将不起作用。

    TPS61291是一款用于具有原电池的应用类型的器件。 它将在旁路模式下运行、直到电池电压低于3.3V、然后进入升压模式。

    TPS62740也常用作降压转换器。

    还有许多其他可能的解决方案。 3.2V 是您需要的唯一电压吗? 您需要多少峰值电流? 3.2V 所需的容差是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    非常感谢您的回答。 我们去年对 TPS61291进行了评估。 它无法解决我们的主电池单元存在的问题。 由于锂电池(开路电压~ 3.6V)内部电阻问题(即使是新的电阻、也会从几欧姆到几欧姆不等)、当我们需要60mA 脉冲(~10ms)在器件上读取/写入 microSD 时、电池输出电压降至2.7V 以下(这会使 uSD 存储器失效)。 升压转换器无法解决高内部电阻+高电流脉冲问题。  

    除了从两个串联电池降压之外、还有其他解决方案吗? 谢谢。

    Terry。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Terry、

    是的、有些客户会将2节串联电池与 TPS62745搭配使用。

    否则、您需要在电容器中存储足够的能量来穿越您的脉冲。 这是一种实现方法: http://www.ti.com/tool/PMP9763

    由于您的输出功率相当低、因此您可以使用 TPS61099等升压转换器达到~5V、并在此处具有几百 uF 的电容器。 然后、您将降压回负载电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Terry、

    您是否能够根据我们讨论的内容找到要测试的内容?