This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3710:计算2.1V 阈值电平的感测电阻值

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658468/tps3710-calculating-sense-resistor-value-for-2-1v-threshold-level

器件型号:TPS3710

您好!

TPS3710的 VDD=12V、感测输入由 UC/FPGA 的3.3V GPIO 驱动。

我希望为 TPS3710设置2.1V 的上升阈值电压

对于此计算、使用 VIT-= 394.5mV Isense = 25nA 进行。


问题1.
请验证电阻器值 R1=807.84K R2=187K 是否可以通过5.5mV 的内置迟滞将提升阈值电压设置为2.1V?

提前感谢
Deepak V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak、

    要设置上升阈值、请使用 VIT+(+表示上升阈值)

    I 计算值:

    R1 = 787k (标准值)、R2 = 187k (标准值)、Vin+= 0.4V、这可在 GPIO 输出端提供2.083V 的触发电压。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Michael

    此致
    Deepak V