This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01494:设计问题

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01494, PMP20795

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658385/tida-01494-design-issue

器件型号:TIDA-01494
主题中讨论的其他器件: PMP20795

我想了解 TIDA-01494为何在 EVM 上具有待机功耗?

UCC2563X 系列 IC 用于非待机电源设计、对吧?

如果客户希望测试 TIDA-01494的非待机电源设计、是否需要对电路设计进行任何更改?  

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bo Xian Yeh:

    感谢您关注 TIDA-01494。 您能帮我理解"非待机电源设计"的含义吗? UCC25630x 具有可配置的突发模式功能、有助于提高轻负载效率并更大限度地降低待机功耗。 您的问题是如何在此设计中降低待机功耗?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    TIDA-01494上具有用于 LLC+PFC 的辅助电源。 但 UCC25630可以直接提供交流电压来启动电路。 您是否有任何可使 LLC+PFC 直接与交流电压(带辅助)搭配使用的设计电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bo Xian Yeh:

    TIDA-01557是一款无辅助功能的 PFC + LLC 设计:www.ti.com/.../TIDA-01557
    PMP20795是一种不带辅助电源的 LLC 设计(请注意、此设计仅为 LLC):www.ti.com/.../tidrsc3.pdf

    TIDA-01494和 TIDA-01501均包含辅助电源

    此致、
    本·洛夫