This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5045:LM5045

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656156/lm5045-lm5045

器件型号:LM5045

我使用 LM5045 PWM 控制器来控制逆变器和同步整流器中的 MOSFET、但当我向 COMP 引脚提供反馈时会出现问题。 LM5045 可控制低于750mv 的栅极、但当栅极高于2V 时、它会再次提供 PWM 脉冲。提供如何控制 PWM 的建议。

反馈来自 J7

谢谢、

此致

Nilakantha Swain  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swain、
    为了为您提供支持、您能否澄清以下词语:" LM5045控制栅极低于750mv、但当栅极高于2V 时、它会再次提供 PWM 脉冲。请提供有关如何控制 PWM 的建议。"

    BR
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nilakantha、

    LM5045上的 COMP 输入是灌电流。 PWM 在0mA 时为最大值、在1mA 时为零、进入 COMP。
    测量 COMP 上的电压不会对所发生的情况有很大影响。

    您可以通过断开光耦合器和 D7布置并将一个小型电位器从 VREF 连接到 COMP 来检查电路的运行情况。

    然后、您可以改变电位器的值、并看到 PWM 从最大值变为零。

    您的光耦合器电路可能无法正常工作、因为您正在运行系统开环。
    PS2811的高电流传输比(CTR)意味着 LM5045有0mA 或1mA 流入 COMP。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生的答复

    我测量了 COMP 引脚电压、当 COMP 引脚电压低于750mv 时、逆变器栅极脉冲出现 HO1、LO1、HO2和 LO2。当 COMP 电压高于750mv 时、栅极脉冲关闭。但当电压升高到2V 及以上时、也会出现栅极脉冲。不应再次打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将电位器连接到 J7、并在 COMP 电压低于750mv 时改变电位器、当高于750mv 时、栅极脉冲将关闭。但当再次上升到2V 时、电位器将打开。
    谢谢主席先生的答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nilakantha、

    请参阅 LM5045方框图中所示的以下 COMP 相关子电路、它是一个电流镜电路 、需要限制进入 COMP 的最大输入电流。   

     在数据表的绝对最大额定值表中、您可以 找到以下 COMP 输入电流限制。 如果在 COMP 引脚上强制施加2V 电压、则输入电流必须远高于10mA。 因此、它超出了芯片的正常运行条件。  部件可能 会因损坏或故障而损坏。

    此致

    弗兰克