This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14020:在 Vin=24V、Vout=12V、Iout = 0.1A 的条件下、LMR14020是否稳定工作

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658457/lmr14020-does-lmr14020-work-stable-under-the-condition-vin-24v-vout-12v-iout-0-1a

器件型号:LMR14020

您好!

我想知道 LMR14020在 Vin=24V、Vout=12V、Iout=0.1A 的条件下是否能够稳定工作。

我认为没有问题、但客户有疑虑、所以请让我确认。

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在正确的电路设计下、LMR14020可在此条件下稳定工作。 这是行业中的常见应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy–San、您好!

    非常感谢您的快速回答。 我向客户分享了您的答案、但他们希望确认更多详细信息条件。

    添加了电感器和开关频率信息、但我认为没有问题、但如果您可以查看此配置、会有所帮助。

    thiVin = 24V

    Vout=12V

    Iout=0.1A

    userfsw=2.1MHz

    电感器= 22uH (DCR = 43mΩ μ H)

     

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,您可以使用此电感器