This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL2575HV-05:内部反馈电阻器件的精度和绝对值

Guru**** 2590140 points
Other Parts Discussed in Thread: TL2575HV-05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658732/tl2575hv-05-accuracy-and-absolute-value-of-feedback-resistor-device-inside

器件型号:TL2575HV-05

尊敬的专家:

我的客户正在设计 TL2575HV-05。

他正在思考原始电路、如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我想知道反馈电阻器的精度和绝对值。

背景如下所述。

负载设备的输入电压范围大于4.75V,在这种情况下,考虑到接线的压降,可能无法满足所需的电压。

因此、我正在考虑添加外部电阻器(68omhs)、以便将输出电压升高到5.127V。  

原因是我的公司有 TL2575HV-05库存、  
如果可能、我想通过添加一个外部电阻器来调节电压。

该电路是否存在可能性。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的想法将在理论上有效。  但是、内部电阻器的绝对值可能会高达+/-25%、我们不会受到影响

    此参数。  此外、内部电阻器的温度系数将与外部电阻器的温度系数不同。

    如果您对这种不可预测的变异性还可以、那么它应该起作用。  底部电阻器的值为1k、而顶部电阻器的值为1k

    对于5V 器件、为3.1k。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    感谢您的快速响应。

    我发现在考虑电压精度时、这个想法是不可行的。

    我将与客户分享您的建议。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、
    新一