This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40057:TPS40057 OTP 解决方案

Guru**** 2409930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40057, TPS40055EVM-002, LM25145, LM5145, LM73605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653413/tps40057-tps40057-otp-isssue

器件型号:TPS40057
主题中讨论的其他器件: TPS40055EVM-002LM25145LM5145LM73605

你(们)好,先生

我有一个设计将 TPS40057用于直流/直流模块 vin18~30 Vout:15/3A。

当 VIN:30V IC 温度为140C 时、效率为94%、但 IC 不受保护。

TPS40057是否具有 OTP 功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joey、

    TPS40057具有过热保护。 激活点的标称值为165 C。 由于 TPS40057是一款控制器、因此大多数功率耗散应位于外部 FET 中。 在室温下、IC 温度上升幅度通常会如此之高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    由于它的模块 PCB 尺寸非常小,我将尝试使用 TPS40055EVM-002 OTP 功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果这是一种新设计、我们建议使用较新的控制器:LM25145或 LM5145、以实现更高的输入电压范围。

    如果 PCB 尺寸需要较小、您还可以考虑使用同步降压 LM73605。 它是36V 最大输入电压5A 部件。 数据表中给出了12V 输出电压下的效率。 功率损耗与15V 输出电压类似、便于快速估算。 同步降压转换器在 IC 内部集成了两个 FET、因此解决方案总尺寸更小。 缺点是热量也会从一个 IC 中产生、需要仔细设计 PCB 以提供良好的散热路径。 请按照 PCB 布局布线课程中的说明进行良好的热设计。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    杨您好:

    我使用 TPS40055EVM-002尝试 OTP 功能、但温度超过160C 的 OTP 功能尚未启动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您尝试了多少个器件? OTP 阈值不是一个非常精确的参数、将存在部件间的差异。

    您是如何测量结温的? 您能否让结温继续升高以检查 OTP 何时激活?

    此致、

    -杨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    杨您好:

    我使用热风枪,然后测量 IC 表面温度。

    如果我升高到更高、否则组件将无法通过该测试、这毫无意义。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这不是测量裸片温度的准确方法。 表面温度将高于裸片。 是的、在芯片加热到足够高之前、您可以对某些组件进行脱焊。

    TPS40057是一款控制器、由于重负载而导致的温升不如电源开关。 您需要的最高环境温度是多少?