This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:是否可以交换 PWM0A 和 PWM0B 波形?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658408/ucd3138-can-pwm0a-and-pwm0b-waveform-be-swapped

器件型号:UCD3138

你好。
是否可以交换 PWM0A 和 PWM0B 波形?
换句话说、,PWM0A 输出 PWM0B 波形、和 PWM0B 输出 PWM0A 波形。
如果可以、如何设置寄存器?
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您是指 DPWM0A 和 DPWM0B。  如果是这种情况,答案是肯定的。  

    只需在 DPWMCTRL0寄存器的 PWM_A_INTRA_MUX 和 PWM_B_INTRA_MUX 位域中输入3。  您可以使用这些寄存器大量移动内容。  

    要真正有趣、请尝试使用 edgegen 寄存器。  

    请注意、当您执行此操作时、您将丢失高分辨率死区时间计算。  它将变为4纳秒、而不是250皮秒。  隔离式电源通常不是一个大问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!