This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630:输入大容量电容器

Guru**** 2597145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657747/lmr23630-input-bulk-capacitor

器件型号:LMR23630

您好、TI、

我们使用 LMR23630A 为 GSM 模块供电。  

我们的层结构如下所示

信号+GND 覆铜

GND

VCC

信号+GND 覆铜

数据表提到、当 VIN 源与 LMR23630A 的距离超过5cm 时、可能需要大容量电容。

Vin 走线的宽度为0.8mm、长度接近12cm。 存在的迹线是此处的第三个平面(VCC)、我使用过孔连接到 Vin 为多边形的顶层平面。

通过基于网络的计算器、12cm 迹线的电感约为220nH。

我如何确定我是否确实需要大容量电容。

该模块由汽车电池供电、考虑到电容降额和安全性、我认为我们需要至少50V 的额定电容。 我遇到的最大问题是、我可以使用铝电容、也可以使用聚合物型电容(OSCON 等)

2.大容量电容不用于绕过高频纹波。 因此、使回路路径尽可能短的通用准则是否也适用于大容量电容? 还是可以在布局允许的情况下放置大容量电容? 或者、我应该坚持使用 EVM 布局吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Mohan、

    降压电容器的目的是使用寄生电阻 ESR 来抑制由于输入线/迹线的寄生电感而产生的振铃。 使用12cm 长的输入走线时、0.8mm 宽度太窄。 我建议进一步增大此布线的宽度、以减小寄生电阻和电感、并有助于散热。 对于所有电流过大的走线、应尽可能使用宽而短的走线。

    回到话题、我认为您应该有一个降压电容器、因为12cm 长。 如果 DCR 足够、OSCON 是可以的。 如果不够、您还可以将一个小电阻器与 OSCON 电容器串联、以添加人工 DCR。 我们通常在 EVM 上放置电解电容器。

    对于大容量电容器的位置、它不如陶瓷高频旁路电容器那么重要。 它可能会更远。 但您不希望它离输入引脚太远、否则大容量引脚和输入引脚之间的寄生电感会更大。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yang、

    非常感谢您的输入。

    我们在最坏情况下测量的最大电流为200mA、电压为12V。 假设温度上升10度、那么您建议走线宽度为0.9mm 左右?

    如何确定需要多少 DCR? 我想我们还将坚持使用电解电容器。  

    请在下面找到12V -> 3.8V LMR23630A 的布局。 这里我使用的是 Panasonic Case G 铝电解质盖。突出显示的是顶部平面上的 Vin 多边形覆铜以及内层上的0.8mm 迹线。

    对于输入电容器、我还可以进行任何其他优化吗? 如果流经电解电容器的电流的返回路径不如陶瓷旁路电容器的返回路径那么重要、那么我可以将电容器保持原样。  

    我们使用以下层叠作为参考

    第1层信号+ GND 覆铜(此处为红色)

    第2层 GND

    第3层 VCC 以黄色显示、该层用于将 Vin 路由到此板上的两个直流/直流转换器、以及用于各种 IC 使用的多个电压)

    第4层信号+ GND 覆铜(也用于路由反馈布线)

    再次感谢您持续提供的、非常有帮助的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为您不必加宽布线宽度。 但我会增大布线宽度以减小温升和寄生电感。 您在第3层似乎有足够的空间。

    如果您有一个改性盖、您应该可以。 我认为您不需要额外的 DCR。

    改性盖的位置看起来也不错。