This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:自动模式下的电压和电流寄存器

Guru**** 2589145 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861EVM-612, TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658289/tps23861-voltage-and-current-registers-in-auto-mode

器件型号:TPS23861

我一直在使用 TPS23861 (在 TPS23861EVM-612环境中)来实现一些简单的 PoE。  我已将器件配置为自动模式下的默认加电状态、并设置了 AUTO 位、这对于我要加电的器件来说是可以的。  但是、我还想记录瞬时电压和电流。  在自动模式下尝试读取"端口 n 电流"和"端口 n 电压"寄存器似乎总是会导致值为零。  在自动模式下、是否有任何方法可以完成我要执行的操作、如果没有、完成此操作最简单的方法是什么?   

只要我仿真在自动模式下发现的相同检测和响应、在手动或半自动模式下工作就不会有任何问题。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您能否尝试使用我们的 GUI 首先读取 EVM 板上的电压和电流?

    谢谢你

    此致

    Jack Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    感谢您的回答。 遗憾的是、我现在不能选择 GUI、因为我没有用于器件的 TI USB 转 GPIO 适配器。 我正在通过运行 Linux 的嵌入式器件上的 GPIO 与 TPS23861通信、除了直接读取电压和电流之外、我还能够通过 I2C 成功进行通信(即我可以进入手动模式并加电/断电端口、我可以读取端口 n 状态寄存器、 我可以复位器件等)。 我猜测电压/电流感应已成功完成、因为自动模式正在工作。 在读取寄存器或类似的内容之前、我会尝试弄清寄存器是否被清除。

    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您如何读取8位或16位电压和电流寄存器?

    并且电压和电流寄存器会实时更新、因此不应将其清除。

    否则、我建议您订购 USB-TO-GPIO 进行测试。

    谢谢你。

    插孔