This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:化学 ID

Guru**** 2467850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657182/bqstudio-chemistry-id

器件型号:BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50-R1GPCCHEM

可能涉及的对象:

我们使用的是带 BQ40z50-R1的 LG18650HD2C 电池。 此单元格没有化学成分文件、您能帮您描述此单元格的特征吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、

    请参阅 TI.com 上的 GPCCHEM、了解器件的化学成分选择。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kang:

    感谢您的回复!
    我们已经这样做了、它将为我们提供类似单元格的参数。 正如我们所知、TI 可以帮助描述电池的特征、而不仅仅是描述电池的特征。 我们如何处理它? 我们手头有电池、如果需要、可以发货给你们。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我已经使用此工具来查找化学文件、但我们希望对 LG18650HD2C 文件进行特性描述。 我们应该联系谁以及该流程是什么样的?