This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5122:如何计算电容的功率耗散

Guru**** 2553460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658161/webench-tools-lm5122-how-to-calculate-power-dissipation-of-capacitances

器件型号:LM5122

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的所有人:

您能告诉我们 如何 计算输入和输出电容器的功率耗散吗?

在数据表中、没有这些计算。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要计算纹波电流、纹波电流的 RMS 乘以电容器的 ESR 即可得出估算的功率耗散。

    对于输入电流 rms 电流、它由 SQRT (1/3) x I (pk-pk) x 0.5给出、其中 I (pk-pk)是电感纹波峰峰值电流。

    四个输出电流均方根电流、近似为 Iout / SQRT (1-D)

    希望这能澄清。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是基于 Youhao 描述的实际方程式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 Gerold。 很抱歉、我的输出电容器均方根电流错误。 我先前展示的是流经整流器的 rms 电流。 流入输出电容器的 rms 电流近似计算公式如下:

    输出电流 x SQRT[ D /(1-D)]

    即电容器纹波电流是整流器电流减去负载电流。 很抱歉造成混淆。