This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:bq24616 /在系统中为并联电池组充电

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658384/bq24616-bq24616-charge-parallel-connected-pack-in-system

器件型号:BQ24616

您好!

客户考虑使用 bq24616为系统中的并联电池组充电。 他们在当前系统中使用了2s1p 电池组、现在他们考虑在下一个型号中并联连接此2s1p 电池组。 那么、您是否有任何此类使用的参考原理图、也有任何问题?

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    并联2s1p 电池组可使配置成为2s2p。 充电器的充电电压仍然相同。 我在这里看不到任何关切。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jing、

    您如何看待每个电池组的阻抗变化以及老化后的变化?

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,
    充电器无法区分哪个电池组具有更高的阻抗、哪个电池组具有更低的阻抗。 阻抗更高的电阻器将共享更小的充电电流、而阻抗更高的电阻器将共享更多的充电电流。 进入两个电池组的充电电流总和等于来自充电器的输出电流。
    充电器只能控制输出的内容(总充电电流)。 它无法控制进入每个电池组的电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jing、

    感谢您的评论。
    是的、我理解您的评论。 因此、我想知道您是否有任何解决方案或想法通过添加外部电路来控制每个电流。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不幸的是、我们没有。 您可能需要使用监测计来补偿老化。