This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:SW 滤波器设置

Guru**** 2406400 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655011/bq40z50-r1-sw-filter-settings

器件型号:BQ40Z50-R1

客户已注意到器件正在进行一些软件过滤、并对更改滤波器设置感兴趣。

第241页、共页(www.ti.com/.../sluubc1c.pdfSample滤波器设置、平均 V/I/P 滤波器)。 也就是说、可以在数据闪存设置校准:滤波器:平均 V/I/P 中更改此值以设置此阈值、该表显示了几个不同的阈值。  

客户无法在任何地方找到该寄存器、也无法在 TI Battery Management Studio 软件中看到该寄存器?  该寄存器的寄存器地址、数据大小和数据类型是什么、该滤波器的默认值是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shashwat、您好!

    平均 V/I/P 参数是一个静态私有参数、如果需要、TI 可以帮助更改它。 您能否更详细地描述此问题、以及修改此参数将如何解决此问题? 谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan、请参阅以下客户反馈:

    在我们的其中一个应用中、OCD2延迟设置为1、但我们看到过1的高电流。  我们已经确定这是由于芯片中的一些内部滤波器造成的。  当电池在1.5秒后未发生故障时、我们关闭测试、说有问题、然后我们花了大约一周时间尝试了解芯片在我们编程的1秒阈值下没有发生故障的原因。  我们首先要了解滤波器的设置以及它如何影响我们编程到 BMS 芯片中的安全限值、然后我们希望能够对此进行调整、以便在 OCD2阈值下更快地做出反应。  此电池中有一个物理保险丝、我们希望 BMS 在保险丝熔断之前在 OCD2电平关闭、但滤波会使数学计算出错、从而确保我们不会熔断保险丝。  如果我们在1秒后关闭、在保险丝打开之前应该有足够的开销来停止电池、但当1秒的设置具有超过50%的误差时、这使得我们很难围绕它设计系统。 无论采用哪种方法、我们都需要了解芯片的反应、以便正确测试 BMS 是否按设计工作。  因此、至少我们需要知道滤波器当前设置为什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shashwat、您好!

    OCD 和 OCC 是基于固件的保护、延迟可长达2秒。

    如果需要立即采取措施、则应使用 AFE 保护。 有关 AOLD、ASCC 和 ASCD1、2配置、请参阅 TRM 的第2.7节。

    有关如何配置 AFE 保护的更多详细信息、请参阅附录 A 表 A-1至 A-12。

    TRM 链接: www.ti.com/.../sluubc1c.pdf

    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    客户已经尝试过 AFE 保护、但无法使用、因为他们需要大约1秒的时间窗口。 它们能够实现的最长时间是31ms。

    他们至少希望了解滤波器、而不仅仅是大约2秒的随机时间窗口。 我们能否与他们分享滤波器详细信息和延迟?

    理想情况下、根据最初的要求、他们希望尽可能调整滤波器。

    此致、

    夏施瓦泰基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shashwat、您好!

    遗憾的是、OCD 和 OCC 是基于固件的、在最坏的情况下、延迟最长为2秒。 这是由于器件的内部轮询、并且取决于轮询事件何时发生。

    如果您想讨论更多内部信息、请给我发电子邮件

    谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler