This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:帮助:BQ34Z100-G1和铅酸学习周期、04中的更新状态堆栈。

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654683/bq34z100-g1-help-learning-cycle-with-bq34z100-g1-and-lead-acid-the-update-status-stack-in-04

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

你(们)好

最近、我将 BQ34Z100-G1电量监测计 IC 与 PBA 一起使用、当我执行学习周期时、更新状态始终栈在04中、现在我发布了您检查的 gg 文件和操作步骤

它是正确的吗????

(1)蓄电池

我使用12伏铅酸电池、6节(EVH 12390)电池、化学 ID 为807。

(2) gg 文件

*德州仪器数据闪存文件
*文件创建日期:2018年1月09:26:11日
*
*器件型号100
*固件版本0.16
*内部版本号不可用
*订单号不可用
*
* bqz 器件编号100
* bqz 固件版本0.16
* bqz 内部版本号17
*
*字段顺序:类名、子类名、参数名、参数值、显示单位
"配置"、"安全"、"OT Chg"、"55.0"、"1degC"
"配置"、"安全"、" OT 充电时间"、"2"、"秒"
"配置"、"安全"、" OT Chg 恢复"、"50.0"、"1degC"
"配置"、"安全"、"OT DSG"、"60.0"、"1degC"
"配置"、"安全"、"OT DSG 时间"、"2"、"秒"
"配置"、"安全"、"OT DSG 恢复"、"55.0"、"1degC"
"配置"、"禁止充电 Cfg"、"禁止充电温度低"、"0"、"1degC"
"配置"、"禁止充电 Cfg"、"禁止充电温度高"、"45.0"、"1degC"
"配置"、"禁止充电 Cfg"、"温度液压系统"、"5.0"、"1degC"
"配置"、"充电"、"暂停低温"、"-5.0"、"1degC"
"配置"、"充电"、"暂停高温"、"55.0"、"1degC"
"配置"、"充电"、" Pb EFF 效率"、"100"、"%"
"配置"、"充电"、" Pb 温度补偿"、"24.960"、"%"
"配置"、"充电"、" Pb 下降百分比"、"96"、"%"
"配置"、"充电"、" Pb 降低率"、"10.000"、"%"
"配置"、"充电终止"、"锥形电流"、"100"、"放大器"
"配置"、"充电终止"、"最小锥形容量"、"25"、"mAmpHr"
"配置"、"充电终止"、"电池截止电压"、"100"、"mVol"
"配置"、"充电终止"、"当前锥形窗口"、"40"、"秒"
"配置"、"充电终止"、"TCA 设置%"、"99"、"Per%"
"配置"、"充电终止"、"TCA 清除%"、"95"、"Per%"
"配置"、"充电终止"、"FC 设置%"、"100"、"Per%"
"配置"、"充电终止"、"FC 清除%"、"98"、"Per%"
"配置"、"充电终止"、"DODatEOC Delta T"、"10.0"、"1degC"
"配置"、"充电终止"、"镍氢 Delta 温度"、"3.0"、"1degC"
"配置"、"充电终止"、"镍氢 Delta 温度时间"、"180"、"秒"
"配置"、"充电终止"、"镍氢电池保持时间"、"100"、"秒"
"配置"、"充电终止"、"镍氢保持电流"、"240"、"MP"
"配置"、"充电终止"、"镍氢电池保持温度"、"25.0"、"1degC"
"配置"、"充电终止"、"镍氢电池负压差"、"17"、"mVol"
"配置"、"充电终止"、"镍氢电池负增量时间"、"16"、"秒"
"配置"、"充电终止"、"镍氢电池负压差定电压"、"4200"、"mVol"
"配置"、"数据"、"制造日期"、"1980-1-1"、"日期+ MO*32+(-1980年)*256"
"配置"、"数据"、"序列号"、"0001"、"十六进制"
"配置"、"数据"、"周期计数"、"0"、"计数"
"配置"、"数据"、" CC 阈值"、"5850"、"mAmpHr"
"配置"、"数据"、"最大误差限制"、"100"、"%"
"配置"、"数据"、"设计容量"、"6500 "、"MilliAmpHour"
"配置"、"数据"、"设计能耗"、"13000 "、"MilliWattHour"
"配置"、"数据"、"SOH 负载 I"、"-400"、"毫安"
"配置"、"数据"、"电池充电电压 T1-T2"、"2420"、"mV"
"配置"、"数据"、"电池充电电压 T2-T3"、"2420"、"mV"
"配置"、"数据"、"电池充电电压 T3-T4"、"2420"、"mV"
"配置"、"数据"、"充电电流 T1-T2"、"10"、"Per%"
"配置"、"数据"、"充电电流 T2-T3"、"50"、"百分比"
"配置"、"数据"、"充电电流 T3-T4"、"30"、"Per%"
"配置"、"数据"、"JEITA T1"、"0"、"摄氏度"
"配置"、"数据"、"JEITA T2"、"10"、"摄氏度"
"配置"、"数据"、"JEITA T3"、"45"、"摄氏度"
"配置"、"数据"、"JEITA T4"、"55"、"摄氏度"
"配置"、"数据"、"设计能源比例"、"1"、"数字"
"配置"、"数据"、"器件名称"、"bq34z100-G1"、"-"
"配置"、"数据"、"制造商名称"、"德州仪器"、""
"配置"、"数据"、"器件化学"、"pba"、"-"
"配置"、"放电"、"SOC1设置阈值"、"150"、"mAh"
"配置"、"放电"、"SOC1清除阈值"、"175"、"mAh"
"配置"、"放电"、"SOCF 设置阈值"、"75"、"mAh"
"配置"、"放电"、"SOCF 清除阈值"、"100"、"mAh"
"配置"、"放电"、"电池 BL 设置电压阈值"、"2800"、"mVol"
"配置"、"放电"、"电池 BL 设置电压时间"、"2"、"秒"
"配置"、"放电"、"电池 BL 清零电压阈值"、"2900、"mVol"
"配置"、"放电"、"电池 BH 设置电压阈值"、"4300"、"mVol"
"配置"、"放电"、"电池 BH 电压时间"、"2"、"秒"
"配置"、"放电"、"电池 BH 清零电压阈值"、"4200"、"mVol"
"配置"、"放电"、"循环增量"、"0.05"、"%"
"配置"、"制造商数据"、"包装批次代码"、"0000"、"十六进制"
"配置"、"制造商数据"、"PCB 批次代码"、"0000"、"十六进制"
"配置"、"制造商数据"、"固件版本"、"0000"、"十六进制"
"配置"、"制造商数据"、"硬件版本"、"0000"、"十六进制"
"配置"、"制造商数据"、"电池版本"、"0000"、"十六进制"
"配置"、"制造商数据"、"DF 配置版本"、"0000"、"十六进制"
"配置"、"寿命数据"、"寿命最大温度"、"30.0"、"1degC"
"配置"、"寿命数据"、"寿命最小温度"、"20.0"、"1degC"
"配置"、"寿命数据"、"寿命最大 Chg 电流"、"0"、"MP"
"配置"、"寿命数据"、"寿命最大 DSG 电流"、"0"、"mA"
"配置"、"寿命数据"、"寿命最大电池组电压"、"160"、"20mV"
"配置"、"寿命数据"、"寿命最小电池组电压"、"175"、"20mV"
"配置"、"寿命温度样本"、"LT 闪存 cnt"、"0"、"计数"
"配置"、"寄存器"、"包配置"、"0"、"标志"
"配置"、"寄存器"、"包配置 B"、"af"、"标志"
"配置"、"寄存器"、"包配置 C"、"37"、"标志"
"配置"、"寄存器"、"LED_Comm 配置"、"00"、"标志"
"配置"、"寄存器"、"警报配置"、"0000"、"标志"
"配置"、"寄存器"、"串联电池的数量"、"6"、"num"
"配置"、"寿命分辨率"、"LT 温度分辨率"、"1.0"、"1degC"
"配置"、"寿命分辨率"、"LT Cur 分辨率"、"100"、"mA"
"配置"、"寿命分辨率"、"LT V RES"、"1"、"20mV"
"配置"、"寿命分辨率"、"LT 更新时间"、"60"、"秒"
"配置"、"LED 显示屏"、"LED 保持时间"、"4"、"Num"
"配置"、"电源"、"闪存更新正常电池电压"、"100"、"mVol"
"配置"、"电源"、"睡眠电流"、"10"、"MP"
"配置"、"电源"、"FS 等待"、"0"、"秒"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 0"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 1"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 2"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 3"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 4"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 5"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 6"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 7"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 8"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 9"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 10"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 11"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 12"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 13"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 14"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 15"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 16"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 17"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 18"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 19"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 20"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 21"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 22"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 23"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 24"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 25"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 26"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 27"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 28"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 29"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 30"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 31"、"00"、"十六进制"
"电量监测"、"IT 配置"、"负载选择"、"3"、"数字"
"电量监测"、"IT 配置"、"负载模式"、"0"、"数字"
"电量监测"、"IT 配置"、"电阻电流"、"10"、"MP"
"电量监测"、"IT 配置"、"最大电阻系数"、"50"、"num"
"电量监测"、"IT 配置"、"最小电阻因子"、"1"、"num"
"电量监测"、"IT 配置"、"Ra 滤波器"、"500"、"num"
"电量监测"、"IT 配置"、"最小流耗 Chg NiMH - LA 第1 Qmax"、"50"、"%"
"电量监测"、"IT 配置"、"最大 Qmax 变化"、"100"、"%"
"电量监测"、"IT 配置"、"电池端接电压"、"1750 "、"mVol"
"电量监测"、"IT 配置"、"电池术语 V Delta"、"100"、"mVol"
"电量监测"、"IT 配置"、"重校准时间"、"500"、"秒"
"电量监测"、"IT 配置"、"用户速率-mA"、"0"、"毫安"
"电量监测"、"IT 配置"、"用户速率-供电"、"0"、"mW/CW"
"电量监测"、"IT 配置"、"储备电容 mAh "、"0"、"MilliAmpHour"
"电量监测"、"IT 配置"、"储能"、"0"、"MWh/CWH"
"电量监测"、"IT 配置"、"最大比例反向电网"、"4"、"num"
"电量监测"、"IT 配置"、"电池最小 DeltaV"、"0"、"mV"
"电量监测"、"IT 配置"、"最大 Ra 增量"、"15"、"%"
"电量监测"、"IT 配置"、"设计电阻"、"42"、"欧姆"
"电量监测"、"IT 配置"、"参考电网"、"4"、"-"
"电量监测"、"IT 配置"、"Qmax Max Delta %"、"10"、"mAmpHour"
"电量监测"、"IT 配置"、"最大电阻比例"、"32000"、"数字"
"电量监测"、"IT 配置"、"最小电阻比例"、"1"、"Num"
"电量监测"、"IT 配置"、"快速刻度启动 SOC"、"10"、"%"
"电量监测"、"IT 配置"、"充电 HYS V Shift "、"40"、"mV"
"电量监测"、"IT 配置"、"平稳放松时间"、"1000"、"s"
"电量监测"、"电流阈值"、"DSG 电流阈值"、"60"、"MP"
"电量监测"、"电流阈值"、"充电电流阈值"、"75"、"AMP"
"电量监测"、"电流阈值"、"退出电流"、"40"、"MP"
"电量监测"、"电流阈值"、"DSG 放松时间"、"60"、"秒"
"电量监测"、"电流阈值"、" Chg Relax Time "、"60"、"秒"
"电量监测"、"电流阈值"、"电池最大红外校正"、"400"、"mV"
"电量监测"、"状态"、"Qmax Cell 0"、"400"、"mAmpHr"
"电量监测"、"状态"、"周期计数"、"0"、"num"
"电量监测"、"状态"、"更新状态"、"00"、"num"
"电量监测"、"状态"、"电池 V 在 Chg Term 中"、"4200"、"mVol"
"电量监测"、"状态"、"平均 I 上次运行"、"-299"、"MP"
"电量监测"、"状态"、"平均 P 上次运行"、-1131"、"MilliWattHour"
"电量监测"、"状态"、"电池增量电压"、"2"、"mV"
"电量监测"、"状态"、"T RISE "、"20"、"Num"
"电量监测"、"状态"、"T 时间常数"、"1000"、"Num"
"RA 表"、"Ra0表"、"RaA 标志"、"ff55"、"十六进制"
"RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 0"、"105"、"Num"
"RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 1"、"100"、"Num"
"RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 2"、"113"、"Num"
"RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 3"、"143"、"Num"
"RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 4"、"98"、"Num"
"RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 5"、"97"、"Num"
"RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 6"、"108"、"Num"
"RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 7"、"89"、"Num"
"RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 8"、"86"、"Num"
"RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 9"、"85"、"Num"
"RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 10"、"87"、"Num"
"RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 11"、"90"、"Num"
"RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 12"、"110"、"Num"
"RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 13"、"647"、"Num"
"RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 14"、"1500"、"Num"
"RA Tables"、"Ra0x Table"、"Ra Flag"、"FFFFF"、"Hex (十六进制)"
"RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 0"、"105"、"Num"
"RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 1"、"100"、"Num"
"RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 2"、"113"、"Num"
"RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 3"、"143"、"Num"
"RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 4"、"98"、"Num"
"RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 5"、"97"、"Num"
"RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 6"、"108"、"Num"
"RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 7"、"89"、"Num"
"RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 8"、"86"、"Num"
"RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 9"、"85"、"Num"
"RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 10"、"87"、"Num"
"RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 11"、"90"、"Num"
"RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 12"、"110"、"Num"
"RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 13"、"647"、"Num"
"RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 14"、"1500"、"Num"
"校准"、"数据"、" CC 增益"、"10.123"、"兆欧姆"
"校准"、"数据"、" CC 增量"、"10.147"、"兆欧姆"
"校准"、"数据"、"CC 偏移"、"-1431"、"num"
"校准"、"数据"、"板偏移"、"0"、"num"
"校准"、"数据"、"内部温度偏移"、"0"、"摄氏度"
"校准"、"数据"、"外部温度偏移"、"0"、"摄氏度"
"校准"、"数据"、"分压器"、"19122"、"mVol"
"校准"、"电流"、"死区"、" 5 "、"放大器"
"安全"、"代码"、"密封至非密封"、"5"、"十六进制"
"安全"、"代码"、"未密封到满"、" FFFFF"、"十六进制"
"安全"、"代码"、"自动密钥3"、"01234567"、"十六进制"
"安全性"、"代码"、"自动密钥2"、"89abcdef"、"十六进制"
"安全性"、"代码"、"自动密钥1"、"fedcba98"、"十六进制"
"安全性"、"代码"、"自动密钥0"、"76543210"、"十六进制"

0.导出 GG 文件(供以后比较)
1.启用它
2.发送复位命令(0x0041)
3. C/7放电至空
4.休息5小时(重要)
5.确保 DOD0已在最近5小时内更新
6. C/2充电至满
7.休息2小时(重要)
8.确保 Qmax 和 DOD0在过去2小时内已更新
9. C/7放电至空
10.休息5小时(重要)

谢谢。

2018年1月09日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我在当天又执行了该步骤、DOD0和 Qmax 在充电停止时未更新、以下步骤显示如下:

    0.导出 GG 文件(供以后比较)
    1.启用它
    2.发送复位命令(0x0041)
    3. C/7放电至空
    休息5小时
    5. DOD0在最近5小时内更新
    6. C/2充电至满
    7.休息2小时以上
    8.休息时间内 Qmax 和 DOD0未更新
    9. C/7放电至空(现在我正在做)
    10.休息5小时(尚未)

    有人能告诉我发生了什么???

    2018年1月10日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yao、

    我已修改上述步骤、以便更适合铅酸优化周期。 请尝试使用这些步骤运行优化周期、如果监测计无法学习、则发布优化测试日志。

    0。配置 DataFlash、包装化学成分、执行校准并导出 GG 文件(供以后比较)
    1.启用它
    2.发送复位命令(0x0041)
    3.为电池组充电以充电终止。
    4.休息直到 OCVTAKEN 标志被置位
    5.C/7放电至端接电压
    6.休息直到 OCVTAKEN 标志被置位。 此时、Qmax 应更新、更新状态应增加到0x05
    7.为电池组充电以充电终止
    8.休息直到 OCVTAKEN 标志被置位
    9. C/7放电至端接电压
    10.休息直到 OCVTAKEN 标志被置位。 此时、Ra 表应更新、更新状态应增加到0x06

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Bryan

    感谢您的回答、我将按照步骤完成学习周期。
    但我想首先确认设计容量和设计能耗、
    我使用的电池为39Ah、12V、6节电池、因此值为:

    设计容量:39000 mAh/6节电池=6500
    设计能源:6500*2=13000
    设计能源比例= 1.

    是这样吗???

    2018年1月10日
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yao、

    感谢您澄清包装容量。 这需要修改。

    bq34z100-G1的大多数参数都是基于1s 操作的。 标称电压用于低于以下的设计电压:

    设计容量= 1s 电池容量*并联电芯数= 39Ah * 1 = 39000mAh

    设计能源=设计容量*设计电压/能源比例= 39000 * 2 / 1 = 78000 mWh

    由于器件的固件、这些值需要进行缩放、因为它们超出了设计容量和设计能耗的最大允许值。 请按照缩放应用手册: www.ti.com/.../slua760中的步骤操作

    如果在容量缩放后设计能量仍大于32767、则可将 Energy Scale 变量设置为10、以报告 CWH 中的设计能量、而不是 MWh 中的设计能量。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Bryan

    感谢您的回复。

    在过去的两天里、我在步骤4中堆叠、当电池 充电至100%时、FC 标志未设置、

     当休息时间(超过18小时)时、OCVTAKEN 标志也未设置。

    你知道发生什么事了吗?

    请参阅我的 gg.csv 文件

    e2e.ti.com/.../20180112.gg.csv.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉!! 我忘记发布我的日志文件。

    请参阅附加文件。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/5228.20180111.7z

    谢谢

    2018年1月12日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wenity、

    我已经尝试浏览过您的日志、但它们充满了错误。 您能否检查 EV2300/EV2400之间的物理通信接口并确保连接的物理安全?

    请重试登录并检查 LogStatus 列以确保没有太多错误。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2364.log.7ze2e.ti.com/.../6866.20180112.gg.csv.7zHIBryan

    很抱歉、这可能是我的错误。 但是、我再次执行该步骤、更新状态确实增加到0x05、但在下一个充电和放电步骤之后、

    它没有递增到0x06、我发布了您检查的日志和 gg 文件、我做了什么错了吗???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Bryan

    我再次执行了该步骤、这与我在上面的情况相同、它在05中堆叠。
    你对我的情况有什么理想吗?

    Wenity 20180117
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Bryan

    以下是我的 gg 文件和日志文件/sbs-files/_key/communityserver-discussions 组件-files/196/2844.0447.20180112.g.csv 7z

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/0525.20180116.7z

    这是第二次执行学习周期、更新状态始终在0x05中堆栈、  

    我没有注意到的错误吗?

    请、我真的需要您的帮助!

    谢谢

    2018年1月19日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenity、

    日志中仍然存在很多通信错误。 由于值超过16000、我必须对电压进行非常严格的滤波。

    我已附上这些过滤日志的图像。 请留出时间让电池在第一次和第二次充电后休息、然后再放电。 目前、充电后会立即放电。

    此外、gg.csv 文件不可读。 许多值已设置为10。 请不要在 Excel 中打开此文件并保存它-它将损坏十六进制值并将浮点值转换为不同的精度值。 如果您没有在 Excel 中打开它、则该文件似乎具有非常奇怪的值。

    1) 1)执行另一个学习周期、但在充电后和放电之前让电池完全休息。
    2) 2)在下图中进行第三次充电后、电池仍未处于静止状态。  请留出更多时间休息。
    3) 3)请在下一次测试之前和之后从设备发送另一个 gg 日志。


    以下是再次参考的步骤:
    0。配置 DataFlash、包装化学成分、执行校准并导出 GG 文件(供以后比较)
    1.启用它
    2.发送复位命令(0x0041)
    3.为电池组充电以充电终止。
    4.休息直到 OCVTAKEN 标志被置位
    5.C/7放电至端接电压
    6.休息直到 OCVTAKEN 标志被置位。 此时、Qmax 应更新、更新状态应增加到0x05
    7.为电池组充电以充电终止
    8.休息直到 OCVTAKEN 标志被置位
    9. C/7放电至端接电压
    10.休息直到 OCVTAKEN 标志被置位。 此时、Ra 表应更新、更新状态应增加到0x06


    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,布雷恩

    感谢您的回复。
    关于通信错误、我尝试重新安装 BQSTUDIO 并更新 EV2300的固件、但仍然存在通信问题、您是否有任何理想情况?

    我检查了我之前发布的 gg.csv 链接、它确实有奇怪的值、但我发誓保存时没有在 Excel 中打开文件。
    避免出现相同的问题、我只需在下面直接发布 gg.csv、您可以查看:

    *德州仪器数据闪存文件
    *文件创建时间:2018年1月22日星期一11:58:04
    *
    *器件型号100
    *固件版本0.16
    *内部版本号不可用
    *订单号不可用
    *
    * bqz 器件编号100
    * bqz 固件版本0.16
    * bqz 内部版本号17
    *
    *字段顺序:类名、子类名、参数名、参数值、显示单位
    "配置"、"安全"、"OT Chg"、"55.0"、"1degC"
    "配置"、"安全"、" OT 充电时间"、"2"、"秒"
    "配置"、"安全"、" OT Chg 恢复"、"50.0"、"1degC"
    "配置"、"安全"、"OT DSG"、"60.0"、"1degC"
    "配置"、"安全"、"OT DSG 时间"、"2"、"秒"
    "配置"、"安全"、"OT DSG 恢复"、"55.0"、"1degC"
    "配置"、"禁止充电 Cfg"、"禁止充电温度低"、"0"、"1degC"
    "配置"、"禁止充电 Cfg"、"禁止充电温度高"、"45.0"、"1degC"
    "配置"、"禁止充电 Cfg"、"温度液压系统"、"5.0"、"1degC"
    "配置"、"充电"、"暂停低温"、"-5.0"、"1degC"
    "配置"、"充电"、"暂停高温"、"55.0"、"1degC"
    "配置"、"充电"、" Pb EFF 效率"、"100"、"%"
    "配置"、"充电"、" Pb 温度补偿"、"24.960"、"%"
    "配置"、"充电"、" Pb 下降百分比"、"96"、"%"
    "配置"、"充电"、" Pb 降低率"、"10.000"、"%"
    "配置"、"充电终止"、"锥形电流"、" 50 "、"放大器"
    "配置"、"充电终止"、"最小锥形容量"、"13"、"mAmpHr"
    "配置"、"充电终止"、"电池截止电压"、"100"、"mVol"
    "配置"、"充电终止"、"当前锥形窗口"、"40"、"秒"
    "配置"、"充电终止"、"TCA 设置%"、"99"、"Per%"
    "配置"、"充电终止"、"TCA 清除%"、"95"、"Per%"
    "配置"、"充电终止"、"FC 设置%"、"-1"、"Per%"
    "配置"、"充电终止"、"FC 清除%"、"98"、"Per%"
    "配置"、"充电终止"、"DODatEOC Delta T"、"10.0"、"1degC"
    "配置"、"充电终止"、"镍氢 Delta 温度"、"3.0"、"1degC"
    "配置"、"充电终止"、"镍氢 Delta 温度时间"、"180"、"秒"
    "配置"、"充电终止"、"镍氢电池保持时间"、"100"、"秒"
    "配置"、"充电终止"、"镍氢保持电流"、"120"、"MP"
    "配置"、"充电终止"、"镍氢电池保持温度"、"25.0"、"1degC"
    "配置"、"充电终止"、"镍氢电池负压差"、"17"、"mVol"
    "配置"、"充电终止"、"镍氢电池负增量时间"、"16"、"秒"
    "配置"、"充电终止"、"镍氢电池负压差定电压"、"4200"、"mVol"
    "配置"、"数据"、"制造日期"、"1980-1-1"、"日期+ MO*32+(-1980年)*256"
    "配置"、"数据"、"序列号"、"0001"、"十六进制"
    "配置"、"数据"、"周期计数"、"0"、"计数"
    "配置"、"数据"、" CC 阈值"、"17550"、"mAmpHr"
    "配置"、"数据"、"最大误差限制"、"100"、"%"
    "配置"、"数据"、"设计容量"、"19500"、"MilliAmpHour"
    "配置"、"数据"、"设计能源"、"3900"、"MilliWattHour"
    "配置"、"数据"、"SOH 负载 I"、"-400"、"毫安"
    "配置"、"数据"、"电池充电电压 T1-T2"、"2433"、"mV"
    "配置"、"数据"、"电池充电电压 T2-T3"、"2433"、"mV"
    "配置"、"数据"、"电池充电电压 T3-T4"、"2433"、"mV"
    "配置"、"数据"、"充电电流 T1-T2"、"10"、"Per%"
    "配置"、"数据"、"充电电流 T2-T3"、"50"、"百分比"
    "配置"、"数据"、"充电电流 T3-T4"、"30"、"Per%"
    "配置"、"数据"、"JEITA T1"、"0"、"摄氏度"
    "配置"、"数据"、"JEITA T2"、"10"、"摄氏度"
    "配置"、"数据"、"JEITA T3"、"45"、"摄氏度"
    "配置"、"数据"、"JEITA T4"、"55"、"摄氏度"
    "配置"、"数据"、"设计能源比例"、"10"、"数字"
    "配置"、"数据"、"器件名称"、"bq34z100-G1"、"-"
    "配置"、"数据"、"制造商名称"、"德州仪器"、""
    "配置"、"数据"、"器件化学"、"pba"、"-"
    "配置"、"放电"、"SOC1设置阈值"、"75"、"mAh"
    "配置"、"放电"、"SOC1清除阈值"、"88"、"mAh"
    "配置"、"放电"、"SOCF 设置阈值"、"38"、"mAh"
    "配置"、"放电"、"SOCF 清除阈值"、"50"、"mAh"
    "配置"、"放电"、"电池 BL 设置电压阈值"、"2800"、"mVol"
    "配置"、"放电"、"电池 BL 设置电压时间"、"2"、"秒"
    "配置"、"放电"、"电池 BL 清零电压阈值"、"2900、"mVol"
    "配置"、"放电"、"电池 BH 设置电压阈值"、"4300"、"mVol"
    "配置"、"放电"、"电池 BH 电压时间"、"2"、"秒"
    "配置"、"放电"、"电池 BH 清零电压阈值"、"4200"、"mVol"
    "配置"、"放电"、"循环增量"、"0.05"、"%"
    "配置"、"制造商数据"、"包装批次代码"、"0000"、"十六进制"
    "配置"、"制造商数据"、"PCB 批次代码"、"0000"、"十六进制"
    "配置"、"制造商数据"、"固件版本"、"0000"、"十六进制"
    "配置"、"制造商数据"、"硬件版本"、"0000"、"十六进制"
    "配置"、"制造商数据"、"电池版本"、"0000"、"十六进制"
    "配置"、"制造商数据"、"DF 配置版本"、"0000"、"十六进制"
    "配置"、"寿命数据"、"寿命最大温度"、"30.0"、"1degC"
    "配置"、"寿命数据"、"寿命最小温度"、"20.0"、"1degC"
    "配置"、"寿命数据"、"寿命最大 Chg 电流"、"0"、"MP"
    "配置"、"寿命数据"、"寿命最大 DSG 电流"、"0"、"mA"
    "配置"、"寿命数据"、"寿命最大电池组电压"、"160"、"20mV"
    "配置"、"寿命数据"、"寿命最小电池组电压"、"175"、"20mV"
    "配置"、"寿命温度样本"、"LT 闪存 cnt"、"0"、"计数"
    "配置"、"寄存器"、"包配置"、"29d9"、"标志"
    "配置"、"寄存器"、"包配置 B"、"af"、"标志"
    "配置"、"寄存器"、"包配置 C"、"37"、"标志"
    "配置"、"寄存器"、"LED_Comm 配置"、"00"、"标志"
    "配置"、"寄存器"、"警报配置"、"0000"、"标志"
    "配置"、"寄存器"、"串联电池的数量"、"6"、"num"
    "配置"、"寿命分辨率"、"LT 温度分辨率"、"1.0"、"1degC"
    "配置"、"寿命分辨率"、"LT Cur 分辨率"、"100"、"mA"
    "配置"、"寿命分辨率"、"LT V RES"、"1"、"20mV"
    "配置"、"寿命分辨率"、"LT 更新时间"、"60"、"秒"
    "配置"、"LED 显示屏"、"LED 保持时间"、"4"、"Num"
    "配置"、"电源"、"闪存更新正常电芯电压"、"1000"、"mVol"
    "配置"、"电源"、"睡眠电流"、"10"、"MP"
    "配置"、"电源"、"FS 等待"、"0"、"秒"
    "系统数据"、"制造商信息"、"块 A 0"、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商信息"、"块 A 1"、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商信息"、"块 A 2"、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商信息"、"块 A 3"、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商信息"、"块 A 4"、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商信息"、"块 A 5"、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商信息"、"块 A 6"、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商信息"、"块 A 7"、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商信息"、"块 A 8"、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商信息"、"块 A 9"、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商信息"、"块 A 10"、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商信息"、"块 A 11"、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商信息"、"块 A 12"、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商信息"、"块 A 13"、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商信息"、"块 A 14"、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商信息"、"块 A 15"、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商信息"、"块 A 16"、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商信息"、"块 A 17"、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商信息"、"块 A 18"、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商信息"、"块 A 19"、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商信息"、"块 A 20"、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商信息"、"块 A 21"、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商信息"、"块 A 22"、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商信息"、"块 A 23"、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商信息"、"块 A 24"、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商信息"、"块 A 25"、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商信息"、"块 A 26"、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商信息"、"块 A 27"、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商信息"、"块 A 28"、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商信息"、"块 A 29"、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商信息"、"块 A 30"、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商信息"、"块 A 31"、"00"、"十六进制"
    "电量监测"、"IT 配置"、"负载选择"、"3"、"数字"
    "电量监测"、"IT 配置"、"负载模式"、"0"、"数字"
    "电量监测"、"IT 配置"、"电阻电流"、"5"、"MP"
    "电量监测"、"IT 配置"、"最大电阻系数"、"50"、"num"
    "电量监测"、"IT 配置"、"最小电阻因子"、"1"、"num"
    "电量监测"、"IT 配置"、"Ra 滤波器"、"500"、"num"
    "电量监测"、"IT 配置"、"最小流耗 Chg NiMH - LA 第1 Qmax"、"50"、"%"
    "电量监测"、"IT 配置"、"最大 Qmax 变化"、"100"、"%"
    "电量监测"、"IT 配置"、"电池端接电压"、"1750 "、"mVol"
    "电量监测"、"IT 配置"、"电池术语 V Delta"、"100"、"mVol"
    "电量监测"、"IT 配置"、"重校准时间"、"500"、"秒"
    "电量监测"、"IT 配置"、"用户速率-mA"、"0"、"毫安"
    "电量监测"、"IT 配置"、"用户速率-供电"、"0"、"mW/CW"
    "电量监测"、"IT 配置"、"储备电容 mAh "、"0"、"MilliAmpHour"
    "电量监测"、"IT 配置"、"储能"、"0"、"MWh/CWH"
    "电量监测"、"IT 配置"、"最大比例反向电网"、"4"、"num"
    "电量监测"、"IT 配置"、"电池最小 DeltaV"、"0"、"mV"
    "电量监测"、"IT 配置"、"最大 Ra 增量"、"15"、"%"
    "电量监测"、"IT 配置"、"设计电阻"、"42"、"欧姆"
    "电量监测"、"IT 配置"、"参考电网"、"4"、"-"
    "电量监测"、"IT 配置"、"Qmax Max Delta %"、"5"、"mAmpHour"
    "电量监测"、"IT 配置"、"最大电阻比例"、"32000"、"数字"
    "电量监测"、"IT 配置"、"最小电阻比例"、"1"、"Num"
    "电量监测"、"IT 配置"、"快速刻度启动 SOC"、"10"、"%"
    "电量监测"、"IT 配置"、"充电 HYS V Shift "、"40"、"mV"
    "电量监测"、"IT 配置"、"平稳放松时间"、"1000"、"s"
    "电量监测"、"电流阈值"、"DSG 电流阈值"、"30"、"MP"
    "电量监测"、"电流阈值"、"充电电流阈值"、"38"、"AMP"
    "电量监测"、"电流阈值"、"退出电流"、"20"、"AMP"
    "电量监测"、"电流阈值"、"DSG 放松时间"、"60"、"秒"
    "电量监测"、"电流阈值"、" Chg Relax Time "、"60"、"秒"
    "电量监测"、"电流阈值"、"电池最大红外校正"、"400"、"mV"
    "电量监测"、"状态"、"Qmax Cell 0"、"19500"、"mAmpHr"
    "电量监测"、"状态"、"周期计数"、"0"、"num"
    "电量监测"、"状态"、"更新状态"、"00"、"num"
    "电量监测"、"状态"、"电池 V 在 Chg Term 中"、"4200"、"mVol"
    "电量监测"、"状态"、"平均 I 上次运行"、"-150"、"MP"
    "电量监测"、"状态"、"平均 P 上次运行"、-113"、"MilliWattHour"
    "电量监测"、"状态"、"电池增量电压"、"2"、"mV"
    "电量监测"、"状态"、"T RISE "、"20"、"Num"
    "电量监测"、"状态"、"T 时间常数"、"1000"、"Num"
    "RA 表"、"Ra0表"、"RaA 标志"、"ff55"、"十六进制"
    "RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 0"、"10"、"Num"
    "RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 1"、"7"、"Num"
    "RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 2"、"7"、"Num"
    "RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 3"、"7"、"Num"
    "RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 4"、"7"、"Num"
    "RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 5"、"7"、"Num"
    "RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 6"、"7"、"Num"
    "RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 7"、"8"、"Num"
    "RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 8"、"8"、"Num"
    "RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 9"、"8"、"Num"
    "RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 10"、"9"、"Num"
    "RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 11"、"10"、"Num"
    "RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 12"、"11"、"Num"
    "RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 13"、"28"、"Num"
    "RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 14"、"153"、"Num"
    "RA Tables"、"Ra0x Table"、"Ra Flag"、"FFFFF"、"Hex (十六进制)"
    "RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 0"、"10"、"Num"
    "RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 1"、"7"、"Num"
    "RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 2"、"7"、"Num"
    "RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 3"、"7"、"Num"
    "RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 4"、"7"、"Num"
    "RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 5"、"7"、"Num"
    "RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 6"、"7"、"Num"
    "RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 7"、"8"、"Num"
    "RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 8"、"8"、"Num"
    "RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 9"、"8"、"Num"
    "RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 10"、"9"、"Num"
    "RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 11"、"10"、"Num"
    "RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 12"、"11"、"Num"
    "RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 13"、"28"、"Num"
    "RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 14"、"153"、"Num"
    "校准"、"数据"、" CC 增益"、"20.255"、"兆欧姆"
    "校准"、"数据"、" CC 增量"、"20.216"、"兆欧姆"
    "校准"、"数据"、"CC 偏移"、"-1431"、"num"
    "校准"、"数据"、"板偏移"、"-11 "、"数字"
    "校准"、"数据"、"内部温度偏移"、"0"、"摄氏度"
    "校准"、"数据"、"外部温度偏移"、"0"、"摄氏度"
    "校准"、"数据"、"分压器"、"19185"、"mVol"
    "校准"、"电流"、"死区"、" 5 "、"放大器"
    "安全"、"代码"、"密封至非密封"、"36720414"、"十六进制"
    "安全"、"代码"、"未密封到满"、" FFFFF"、"十六进制"
    "安全"、"代码"、"自动密钥3"、"01234567"、"十六进制"
    "安全性"、"代码"、"自动密钥2"、"89abcdef"、"十六进制"
    "安全性"、"代码"、"自动密钥1"、"fedcba98"、"十六进制"
    "安全性"、"代码"、"自动密钥0"、"76543210"、"十六进制"


    现在看起来休息时间太短、因此我将按照步骤操作、在充电之前和放电之后休息更长时间。
    祝我好运。


    谢谢

    2018年1月22日
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenity、

    黑暗中的一个表、但您是否正在使用 EV2300 V3.1C? 如果是、则固件需要并更新。 这些文件可在以下位置找到: e2e.ti.com/.../3225.EV2300FWUpdaterUnprogDev.zip

    如果没有、请忽略。

    祝您在下一个周期中好运!

    此致、
    Bryan Kahler