This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 12V 输入、5.4V 输出、100mA 负载 LDO

Guru**** 2589065 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658721/12v-input-5-4v-output-100ma-load-ldo

你(们)好。

我需要一个 LDO、它在12V+/-10%电源轨范围内运行、输出电压为5.4V (首选固定电压)、负载高达100mA。 我搜索了 TI.com 、但没有找到任何接近的内容。 提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheng、

    我很乐意帮助您找到适合您系统的标准。 正如您提到的、我找不到符合您确切搜索条件的器件、但我确实有一些建议的解决方案可以使用。

    如果您可以将输入电压降低到6.5、则 可以选择 TPS799L。 请注意、此器件仅在 DSBGA 中提供、因此我不确定这是否在您的封装首选项中。

    2.如果我们可以利用可调 LDO、我们可以利用 LP2951等器 件在12V 或更高电压下工作、提供精确调节并处理系统中的功率耗散。

    这其中任何一个都可以工作吗? 您是否需要满足其他关键规格?