This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:GUI "无法打开 COM 端口"甚至在设备管理器中也是它#39

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658299/bq76pl455a-q1-gui-unable-to-open-com-port-even-it-s-in-device-manager

器件型号:BQ76PL455A-Q1

您好!

我有一个具有串行转 USB 连接的 EVM 板。 选择了相应的 COM 端口、但 GUI 抱怨无法打开 COM 端口。

我的问题是  

-电路板是否已通电? 我将假电池连接到 EVM 板。 如果不是如何为 EVM 板供电、而不是 USB 电源?

谢谢、

Dick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dick、

    TOP 引脚上应至少有12V 电压、VIO 应提供3.3V 或5V 电压。 如果这些电源不存在、则电路板将不会导通。

    因此、如果它是基础器件、我们通常会看到客户使用与 MCU 电源相同的电源供电。 对于堆叠器件、翻转 UART 接头旁边的开关并从 VP 提供 VIO。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在就明白了。 Thx