This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS709:峰值电流限制、最大持续电流

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS709

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658678/tps709-peak-current-limit-maximum-continuous-current

器件型号:TPS709

TPS709数据表在第一页中显示了汇总:150mA 持续电流、和200mA 峰值输出电流。 但是、我没有在电气特性表中找到这些数字。 我是否应该依赖简要说明而不是表6.5? 此外、如果峰值电流为200mA、该器件如何将电流限制在320mA 的典型值?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lenio:

    TPS709是一款150mA LDO。 该器件的典型电流限制规格为320mA。 LDO 中的电流限制是通过为提供的电流建立一个上限来定义的。 在正常运行期间、LDO 不应在电流限制内或接近电流限制时持续运行。

    对于首页上的200mA 峰值电流、这也与电流限制有关。 电流限制规格的下限为200mA、这意味着器件至少能够在进入电流限制前输出200mA 的电流。 由于已使用150mA 负载电流验证了数据表限制、因此我建议使用持续负载高达150mA 的器件。

    此致、
    Jason Song