This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:仪表板、编程仪表

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, EV2400, GPCCEDV, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658389/bq34110-dashboard-programing-gauge

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: EV2400GPCCEDVBQSTUDIO

您好!

请回答我的 query.e2e.ti.com/.../3073.qdscg.zip

我使用的是采用 bq34110电量监测计的镍氢10节电池。 我已经校准了仪表、还执行了合格的放电、因此仪表估算了容量。

我现在正在尝试对监测计进行编程、因此当我转到编程窗口并单击编程按钮时、会弹出一个窗口、提示"programming device and gos"。

最初、我从器件接收到执行 FW 的无应答

稍后、我再次单击 "Execute FW"按钮、并显示消息 "Programming-priority sequence already in progress"。

1.如果是,此消息是否是有效的消息,那么下一步应该是什么?

2.您能否查看我的 gg 文件和仪表板以及合格的出院文件,并告知我是否有任何问题?

此致、

Jofina Jijin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jofina、

    感谢您发送的所有信息。 这在调试过程中真的很有帮助!

    从日志和您的描述中、设备似乎不在应答。

    该图像也非常有用-您目前正在使用 EV2300 V.3.1C。 如果您有运行更新固件的 EV2400或 EV2300、请使用这些器件进行通信。

    需要更新运行 v.3.1c 的此 EV2300。 更新说明可在以下位置找到: e2e.ti.com/.../3225.EV2300FWUpdaterUnprogDev.zip

    此外、查看 gg.csv 文件、您的大多数监测计参数都未设置。 通过更新 EV2300或使用 EV2400解决通信问题后、请创建 GPCCEDV 工具所需的6个日志、网址 为:http://www.ti.com/tool/gpccedv

    bqStudio 中的 GPC Cycle 和 GPCPackager 选项卡是有助于创建这些日志的有用补充。

    然后、请使用该工具输出的 EDV 参数对您的监测计进行编程。

    此外、通过查看 gg.csv 文件、您的许多器件设置当前未针对您的单元格进行更新。 此监测计中的大多数参数都基于单节电池值、可在您的电池数据表中找到。 例如、大多数镍氢电池的标称电压为1200mV、最大电压为1500mV。 大多数仪表默认设置为4200最大电压3700标称电压锂离子电池。 在查看参数时,如果您看到的值超过1500mV (或者查看它们是否不适用于您的电池),请确保在 TRM (可在此处找到 :http://www.ti.com/lit/sluubf7 )中查找它们,并相应地设置这些值。

    此外、还需要针对镍氢电池修改您的操作配置寄存器。 与锂电池不同、Delta T/dt 和负 Delta 电压/dt 用于充电终止。

    如当前配置:
    "配置"、"寄存器"、"操作配置 A"、"8201"、"十六进制"

    有关如何配置该寄存器的信息、请参阅上面链接的 TRM 的第2.1.1节。

    有很多事情要做、但再次感谢您提供的所有信息。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    非常感谢您提供的所有信息。 你很有帮助。

    如果我有任何进一步的问题、我将再次询问。

    Bryan 是可能的、因为您已经知道监测计的当前情况、所以我可以直接联系您(电子邮件)、我们可以更轻松地提出更多问题。


    此致、
    Jofina Jijin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jofina、

    我在论坛上向您发送了一份朋友请求。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Bryan。