This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110EVM-796:您好、

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656822/bq34110evm-796-hi

器件型号:BQ34110EVM-796
主题中讨论的其他器件:BQ34110

您好!

请回答我的问题。

确定镍氢10芯电池的 bq34110剩余电量?

确定 清空时间和填满时间?

 使用镍氢10芯电池的 bq34110的 bqStudio 剩余电量在充电和放电时似乎未显示正确的值。 监测计针对 电压电流和温度进行了校准、我们通过成功记录不同速率和温度的值、获得了用于计算 EDV 值的 cedv 系数。

最初、它确实显示  了充电时的正确 RC 值、 但最终、我们断开了电池与电量监测计的连接、然后重新连接、剩余电量值变为零、我们 让电池连接到电量监测计进行充电、现在我们看到 RC 值缓慢增加、到满的时间从0缓慢增加到。 5764、空的时间显示默认值65535。

我不确定电量监测计的监测值在确定 RC 时是否如此、我假设电量监测计在我们将电池连接到电量监测计后将能够确定 RC。

同样 、在输入 GPC 计算器 cedv 参数中的值后、下一步是在3C/32电流条件下执行合格的放电、是否可以确认。

此致、

Jofina Jijin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jofina、

    有关3C/32电流的问题:

    当电流大于或等于3C/32时、bq34110将执行基于 EDV 的 RC 调整。

    当电流小于 C/32时、将不再设置 EDV。

    请发送您的 gg 文件和显示此行为的日志文件。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../qdscg.zipHiBryan、

    感谢您的回复。

    我使用的是标称容量为14500mAh 的镍氢10节电池

    正如我所说、我已经完成了合格的出院。

    我的合格放电电电流为2A

    我将向您发送日志文件和 gg 文件。

    合格放电后、FCC 将其值  从14400mAh 更改为14815mAh。

    请告诉我这些文件是否正常、 如果我错了、请纠正

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jofina、

    为了提高可搜索性、在此继续支持此线程:

    e2e.ti.com/.../658389

    此致、
    Bryan Kahler