This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:内部 CPU 的灵活性

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655341/bq40z50-flexibility-of-internal-cpu

器件型号:BQ40Z50

您好!

我不熟悉 TI 的电量监测计。  我看到有一个具有电量监测计的内部 CPU、例如 BQ40Z50。  该内部 CPU 的灵活性如何?  这意味着它可以是通用 MCU 吗?

我想对内部 MCU 进行编程、以便通过 SMBus 与外部器件通信。  这是可行的、还是内部 MCU 严格用于控制电量监测计?

如果内部 MCU 可用于一般用途、有多少指令闪存可用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    对于目录部件、内部 CPU 相当不灵活。 您可以按照以下 TRM 对 DataFlash 进行编程: www.ti.com/.../sluubk0

    为了实现灵活性、MSP430是一款很好的主机 MCU、可与监测计配对使用。我们提供了不少应用手册和示例代码、其中展示了如何将 MSP430上的 I2C 接口用作 SMBus 1.1接口、如下所示:

    www.ti.com/.../MSP430-SMBUS
    www.ti.com/.../slaa249a.pdf
    www.ti.com/.../tidu741.pdf
    www.ti.com/.../TIDM-SMBUS
    www.ti.com/.../slaa073.pdf

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    如果上述回答帮助解决了您的问题、请单击下面的"此解决了我的问题"按钮、以提高此回复对于可能有相同问题的其他人的查找能力。 谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是 Bryan 的回复。 理想情况下、MSP430会很好。 但是、我的设计中涉及的成本限制是不能承受额外成本的。 因此、我将尝试发挥创意、并使用电量监测计的内部 MCU 向电源管理器件发送一些命令。 因此、无法通过 SMBus 与电源管理器件进行通信?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    TI 的许多电量监测计能够通过广播和警报与智能充电设备和主机 MCU 进行通信。 这些设置是可修改的、但仅到 TRM 支持的点。

    如果您有特定的功能请求、请告诉我、我们可以检查器件是否提供该功能。

    对于大批量、成本受限的项目、您的销售代表可以提供定制设备。

    此致、
    Bryan Kahler