This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:使用外部旁路二极管将负载电流从2A 增加到4A?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24250, BQ24190, BQ25606, BQ25601, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657863/bq24250-increase-load-current-from-2a-to-4a-with-an-external-bypass-diode

器件型号:BQ24250
主题中讨论的其他器件: BQ24190BQ25606BQ25601BQ25895

我有一个负载可能消耗高达4A 的电流。 我想在没有直流电可用时通过电池为该负载供电、而在有直流输入可用时通过直流输入为该负载供电。 当负载通电时、我希望电池以1.5A 或2.0A 的高充电电流充电。)

根据我的数据表读数:
从电池到负载的最大放电电流:4A [好消息]
输入电压的最大输入电流:2A [坏消息]

以下内容是否可行? 具体而言、BQ 是否会以满充电电流为电池充电? 我的推理是、这将是因为 D1将防止 SYS 发生下降、即使负载拉取超过 BQ 的2A 限值、对吧?

我对 D2的原理是、否则 D1将创建一条从直流输入到 BAT 的路径(当 FET 导通时、通过 SYS 和 BAT 之间的内部 FET)、这似乎不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq24250 是一款具有电源路径的窄 VDC (NVDC)充电器。 集成电源路径是您想要实现的功能。 您不需要 D1或 D2。 请参阅下图。 电流路径1是单向的、具有更高的优先级。 电流路径2是双向的、可为电池充电、或者在没有直流电源或功率不足的情况下对负载电流进行补充。   

    对于您的应用、独立 bq25606或 I2C 控制型 bq25601、bq24190也是不错的选择。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 是的、我知道 BQ24250具有电源路径功能、对于2A 以下的电流、它无需任何外部二极管即可工作。 我尝试为4A 负载供电、同时以2A 电流为电池充电、因此输入电流总计为6A。 BQ24250是否支持流经它的6A 电流?

    数据表显示:"绝对最大额定值:输出电流(连续):IN:2A、SYS、BAT:4A。 建议:输入电流:2A"我对这一点的解释是、当我需要6A 时、它最多可以处理2A 电流。 (假设输入电源为~5V)。 BQ24250还具有输入电流限制功能、最大值为2A (如果负载尝试拉取4A、该限制是否不会跳闸?)。 我对数据表的理解是否不正确?

    如果我尝试不使用外部二极管、我认为会发生以下情况:BQ 将通过输入为负载提供2A 电流、通过电池为负载提供2A 电流:因此流入电池的电流将为-2A (放电)而不是+2A (充电)电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我观察到的 BQ24250的一个问题是、即使是电池基本供电也不足以应对负载中的尖峰、最有可能是由于高 Ron。 (我在没有 BQ24250的替代电路中遇到了此问题、在电池和负载之间使用分立式 P-FET:除非我使用导通电阻<12m Ω 左右的 FET、否则 Vload 会在尖峰上下降)。 BQ25895的 Ron 较低、为11m Ω、因此可能不会出现此问题。

    我感到困惑的一个原因是假设输入电压为5V。 我知道我需要增加 Vin、以便在最大输入电流限制范围内获得足够的功率。 BQ24250的电流仍然过低:引脚限制为12W、输出电流仍限制为2A、因此即使达到 Vin=9V 也没有任何帮助。 但是 、对于 BQ25895、尽管输入限制为3.25A、但我们可以通过将输入电压设置为12V 来获得最大5A 输出。 这足以为我的应用充电(例如2-4A)、但不足以为负载供电(额外4A)、因此、对于 BQ25895、我的应用可能会工作、但如果负载处于全功率状态、电池充电速度会非常慢。

    也许 可以选择使用额定电流为8A 的 BQ 为电池提供4A 电流、并为负载提供4A 电流。 但是、我认为一个更好的选择是将降压转换器专用于直流输入、将另一个降压转换器专用于充电器、而不是为两者使用一个降压转换器、以及外部电源路径或电路。 由于在直流输入模式下使用单个降压转换器、因此电路将降压、然后升压、这是不必要的。 8A IC 的温度会更高。 在双降压解决方案中、BQ 的电源路径特性保持未使用。

    我认为内置电源路径 功能对于 Vdd 要求小于3.5V 的系统很有用、它可以 直接使用3.5V-4.2V 的"降压或电池"中的"合并" BQ 输出、但在我需要5V 的系统中不有用、因为"合并"输出仍需要升压到5V。 因此、我被迫对直流电进行升压、因为这是不必要的降压。 借助外部电源路径电路、我可以避免这种低效率:



    请注意、虚线框中的或电路采用一个封装 IC LTC4412。
    对于充电器、我现在正在考虑没有内置电源路径的简单充电器:LT3651

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Alexei、

    根据您提供的信息、我将建议一种简单的解决方案、客户通常会将其用于像您这样的高电流设计。

    请查看这两款适用于双充电器应用的 TI 参考设计。
    1) 1) www.ti.com/.../TIDA-00590

    2) 2) www.ti.com/.../PMP15011

    两者之间的差异仅是使用的器件。 2) 2)为默认情况下不充电的充电器提供好处、使用户能够选择何时启动充电。 设计人员通常在进入 CC 充电区时启用第二个充电器。

    我还建议阅读以下应用手册、其中介绍了级联和级联充电器:
    www.ti.com/.../slyt651.pdf


    我认为这应该指向正确的方向。 我要注意的唯一一点是、这些设计中不存在您正在寻找的5V 升压转换器。 我建议查看我们用于集成升压转换器的电源产品系列。 我已经缩小了在链路中搜索能够处理至少4A 电流的转换器的范围、但您可能需要一个能够处理更多电流的器件。
    www.ti.com/.../products.html

    最后、您可能已经知道这一点、但如果您的负载为5V、4A、则升压转换器的输入(充电器的输出)需要更高的额定电流。


    此致、
    Joel H