This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907-Q1:反向保护

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656912/lp5907-q1-reverse-protection

器件型号:LP5907-Q1

你(们)好

该器件没有反向保护功能、例如 VIN < VOUT。  但是、与通常情况一样、Vin 在 Vin 关断期间将下降到低于 Vout。

在上述情况下、VOUT > Vin + 0.3V (例如、持续50ms)是否存在任何问题? 还是不允许 Vout 超过绝对最大额定值?

(这只是一个示例)

对于客户电路板、断电后、Vout= Vin +0.38V、持续50ms。

如果差异约为0.3V、我认为内部 FET 的体二极管未导通。

如果体二极管未导通、则反向电流不会流过体二极管。  

此致、
本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji Hamamoto、

    您可以看到 LP5907-Q1没有专用的反向电流保护电路。  当 Vout 超过 Vin 时、电流可能会从 OUT 流至 IN、流经体二极管。  我们没有设计、测试或确定体二极管的反向电流特性。  如果您的应用中需要反向电流、我们建议将二极管与 LDO 并联以提供反向电流的可靠路径、或者在 LDO 的输入电容器之前串联一个二极管。  将二极管与 LDO 并联放置可以在不需要额外余量(Vin - Vout)的情况下保护 LDO、但会由于通过二极管的泄漏而降低系统的 PSRR。  将二极管串联放置需要额外的余量来补偿二极管压降;但是、它将在不影响 PSRR 的情况下保护上游器件。  当反向电流流经放置在 LDO 输入电容器之前的串联二极管时、输入电容器将进行充电、从而防止进一步的反向电流。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    感谢您的支持。

    我明白了。
    我想确保反向电流。 触发电压(表示开始流动反向电流的电压阈值)是否为0.3V? (这就是 VOUT 的绝对最大额定值定义为 VIN+0.3V 的原因)

    在客户情况下、关断时 VIN 和 VOUT 之间的差值为0.38V (VOUT-VIN)。 但是、看起来、从 VOUT 到 VIN 的电流不会流动。

    如果反向电流不是从 VOUT 内部流向 VIN、这只是一种看法。 即使 VOUT 为 VIN+0.3V、IC 也可能不会损坏。 我的理解是否正确?

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji Hamamoto、

    只要超过绝对最大额定值、LDO 就会受到损坏。 不测量反向电流的原因可能有多种。 例如、您所测量的器件的特定体二极管可能具有大于0.3V 的正向电压(我们不描述或测试体二极管);但是、器件也可能已经受到轻微损坏。 由于您的应用具有反向电流的潜力、因此强烈建议您添加外部电路来保护 LDO。 如果不实施外部保护电路、则可能会损坏 LDO。

    非常尊重、
    Ryan