This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24032A:针对低充电电流的 K (SET)范围

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24032A, BQ25100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657220/bq24032a-range-of-k-set-for-low-charging-currents

器件型号:BQ24032A
主题中讨论的其他器件: BQ25100

我在充电电流 IO (BAT)小于100mA 的情况下运行 bq24032A。 虽然数据表显示 K (SET)在低电流下可能介于300到600之间、但它还注意到、该规格适用于在电压调节模式期间监测充电电流、而不是用于确定降低的快速充电电平。 但我想确定一个更低的快速充电电平!

使用公式5:IO (BAT)= V (SET)* K (SET)/RSET 要查找充电电流、我需要知道 IC 在给定 RSET 值的低电流下可能产生的 IO (BAT)范围。 我是否应该使用 IO(BAT)>100mA 规定的相同范围 K (SET),即400至450?

在 EVM 上进行测试时、我发现 K (SET)~427非常适合11mA 至250mA 的电流。 对于高电流、这几乎可以看到425的标称值、这让我怀疑400-450可能是合适的使用范围、即使在低电流时也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我正在检查此问题、并将返回给您。
    bq24032A 是一款于2004年左右发布的较旧器件、旨在为1A 至1.5A 的较高电流充电。 是否可以切换到更新的器件、bq25100专为100mA 范围内的充电电流而设计?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复、Bill。
    我将了解 bq25100、但我可能被锁定为必须使用 bq24032A。
    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ...看起来这正是我必须处理的问题。