This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为什么不在 BQ76920中使用 LED 而不使用电热指示灯?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, TIDA-00792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658595/why-dont-you-use-leds-instead-of-glow-lamps-in-the-bq76920

主题中讨论的其他器件:BQ76920TIDA-00792

您好!  

关于 BQ76920 EVM、在第36页上有一些器件、它们的名称是 E4、E2、E3和 E1。 我想这些器件是电热指示灯、是这样吗?

为什么不使用 LED 而不使用发光灯?

这是否有具体原因?

我无法在包装盒中填写器件型号、我不知道原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    EVM 原理图上的"E"参考指示符是火花隙。 这些是非绝缘受控间距触点、它们将以足够的电压产生电弧、以减少剩余电路的 ESD。 请注意、EVM 可能会在 FET 上显示火花隙、这可能是不利的、因为这是一个可能会绕过保护 FET 的污染机会。 一些设计人员不喜欢火花隙、因为它们是一个缺陷机会、他们更愿意使用元件来进一步抑制 ESD。
    很遗憾听到工具不允许输入器件型号。 有望很快修复该工具。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    如果使用 IC 而不是非绝缘触点、您可以向我推荐哪种 ESD 保护 IC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    有关信号线上 ESD 器件的示例、请参见 TIDA-00792。 您可能会看到 www.ti.com/esd。 电源信号可能使用其他技术、请参阅瞬态保护或保护器参考。