This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2875:外部同步

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2875

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658666/uc2875-external-sync

器件型号:UC2875

数据表未提供该信号的任何规格、但第10页显示了驱动上拉 FET 的极短脉冲。 第14页还显示了非常短的时钟脉冲。 您能告诉我该信号是否需要这么短吗? 如果是、它必须有多短? 此外、是否需要电阻器和上拉开关、或者是否可以将输入驱动至接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    感谢您关注 UC2875。 CLK IN 参数是 IC 上的内部信号。 图10说明了如何使用具有电压模式控制的器件。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ben、
    您是否知道图6中所示的输入信号的限制是什么? 建议使用哪种脉冲宽度和下拉电阻?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    脉冲宽度和下拉电阻在 IC 内部、不由设计人员设置。 只要您保持低于器件的最大频率、为电压前馈提供的公式就会有效。

    此致、
    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢、TI 应该真正澄清"同步到外部 TTL/CMOS"部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    抱歉、我误解了您原来的问题。

    SYNC 引脚上的最大脉冲宽度必须低于100ns。 同步线路上所需的电阻大小取决于同步布线上的寄生电容大小。 不需要该电阻、但建议使用该电阻。

    对这种混乱表示歉意。

    此致、
    本·洛夫