This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87332D:与主时钟同步

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: LP873220, AM5706, LP87332D, LP8733-Q1, LP8732-Q1, TPS51200, TPS22965

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657523/lp87332d-sync-to-master-clock

器件型号:LP87332D
主题中讨论的其他器件:LP873220AM5706LP8733-Q1LP8732-Q1TPS51200TPS22965

您好!

是否有办法将 LP87332D 和 LP873220 PMIC 芯片同步到2.048MHz 主时钟? 这适用于 AM5706设计。

谢谢!

Ryan B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ryan,

    我已将您的请求指派给负责的应用工程师、我们将尽快回复您。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    两个器件都有一个 CLKIN 输入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LP87332D 的 CLKIN/GPO 输出用作 PGOOD 信号的门。 在 doc snvu577的第3节中、说明:
    - LP8733-Q1和 LP8732-Q1的 PGOOD 输出与 LP8733-Q1的 GPO2相结合、以创建 PWR_PORz 信号。 在图和 DRA71x/DRA79x/TDA2E-17/AM570x EVM CPU 板中、这是其配置方式。 如果 LP87332D 上的 GPO 用作输出以创建 PWR_PORz 信号-该信号会进入 AM5706上的 PORZ 输入、如何将其用作 CLKIN?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的详细介绍、我现在看到了什么意思。

    如果 CLKIN 引脚由 I2C 更改为 CLKIN、则它们将不再用作 GPO2。 通过查看 SNVU577中的序列、可以使用一个施密特触发器来启用 TPS51200、例如  LP873220_BUCK1中的 SN74LVC1G17DCKR 和 PORZ、因为 它似乎具有相同的时序、两个 EN 引脚短接在一起。 请注意 、在 OTP 加载后、需要通过 I2C 通信来设置配置寄存器中的 CLKIN_PIN_SEL 位。  

    我们的 LP873x 系统专家将于星期二回到办公室、并可能提供更多见解或识别上述修改所带来的任何风险。 将引脚用作 CLKIN 的优势是否值得付出额外的努力来实现稍微不同的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    将 GPO2更改为 CLKIN 的唯一方法是使用 I2C、如 Kevin 所说。 因此、您可以使用以下信号来替换 GPO2引脚:

    PGOOD 门:LP873220 GPO
    TPS51200启用:LP87332D GPO

    由于 LP873220 GPO 具有与 LP87332D GPO2相同的时序、并且两者都是漏极开路、因此您可以改用此信号。
    您可能可以使用 LP87332D GPO 同时启用 TPS22965和 TPS51200 -您可以仔细检查存储器数据表、但我希望在启用 DDR VDD 2.5ms 后可以启用 VTT。

    然后、GPIO2/CLKIN 都可以自由地配置为 CLKIN、并且可以同步到2MHz 时钟。

    此致、
    Karl