您好!
我正在将26601设计到产品中、并使用26600 EVM 套件进行了一些测试。
当我使用包含的 Rilim 值在电路板上测试跳闸值时、我似乎获得了与数据表中规定的范围不同的跳闸电流。
一些示例:
R = 60.4k、计算电流0.2A、测试电流0.167、EVM 额定值0.2A。
R = 12.1k、计算值为1.0A、测试值为0.92A、EVM 规定值为1A、数据表规格0.95A-1.05A
R = 8.06k、计算值为1.5A、测试值为1.29A、EVM 规定值为1.5A、数据表规格为1.425 - 1.575A
R = 5.36k、计算值为2.2A、测试值为2.11、EVM 规定值为2.23、数据表规格为2.11 - 2.35A
R = 60k、12k 和8k 的情况似乎偏离了数据表和 EVM 手册中的指导。 我对 R= 60k 条件特别感兴趣、因为我打算将输出电流限制为0.2A。
这些偏差是否是此零件预期变化的一部分? 如果是、这是否可重复、例如、如果我使用的电阻在 EVM 套件上的阈值为0.2安培、对于 未来的芯片、我的电流限制是否可在5%(或某些%)内重复为0.2安培? 如果不是、这表明+/-变化接近+-20%。 我可以安全地假设实际差异是多少?
谢谢、
Mike