This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22933:TPS22933工作温度问题

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658149/tps22933-tps22933-operation-temperature-question

器件型号:TPS22933

大家好,

 我有一个关于该部件的工作温度的问题。

我想在工作温度高达120°C 的 PCB 上使用此器件、空气温度器在环境温度高达70°C 的器件周围流动。

是否可以在 PCB 上使用此部件而不使用阻尼 ? 由于数据表仅规定自然通风工作温度范围为-40°C 至85°C,结温是否较高?

谢谢、大家好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hergen、

    如果我的理解是正确的、那么您需要在电路板温度为120°C 且环境空气温度为70°C 的条件下使用此器件 如前所述、该器件的结温范围未列出、但高于环境空气温度。 您能不能让我了解一下您通过器件的电流大小以及您使用的输入电压是多少? 这样、我就可以查看器件中的功率耗散和预期温升。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alek、

    感谢您对本主题的回复。

    您对使用此部件的理解是正确的。 流经二极管的电流仅为几毫安、微控制器会耗散这些电流、如果其中一个电压发生故障、微控制器将在2种不同的电压下工作。

    PCB 的热生成来自 PCB 上的其他器件、而不是多路复用器本身。

    大家好
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hergen、

    进行一些计算时、即使在最大负载下、器件的自发热也会很小。 查看器件的历史记录、我们的所有测试和设计似乎都基于85°C 的温度、因此我们在较高温度下不会对器件进行任何广泛的测试。 因此、我们无法保证器件在120C 的较高温度下的性能或运行、仅保证数据表中的85C 温度。

    这并不是说器件不起作用、只是因为我们没有支持更高结温的数据、所以我们无法做出任何保证。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius