This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:即使在电池充电后、充电仍会继续

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658126/bq25606-charging-continues-even-after-battery-is-charged

器件型号:BQ25606

尊敬的团队:

bq25606有以下问题:

当电池的温度达到 T3-T5范围时、充电电压会降至4.1V、但同时不遵循停止充电的条件(当电流降至标称值的5%时、充电过程会继续进行、这不应发生)。

换言之、当电池过热时、充电电压降至4.1V、电池充电、充电电流降至几乎零、但充电不会停止。

我们如何克服这种行为? 这是一个已完成的项目。

感谢您的帮助、
此致、Bartosz



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bartosz、  

    需要更新充电器的数据表。 在 TCOOL (T1-T2)或 TWARM (T3-T5)中充电不会终止。

    这需要在我们的数据表中进行更新。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、

    我们的客户正在使用4.2V 电池。 如果我们正确地理解、当电池处于热态时、将使用4.05V 电压充电、直至达到无穷大、或计时器停止充电。 问题是-安全吗? 这也会导致错误指示、对吗?

    此致、
    Bartosz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bartosz、

    我想消除对安全的关注。 在 TWARM 中、电池稳压电压降至4.05V、是的。  

    但是、由于调节点低于电池电压、因此电池中不会有充电电流。 这里唯一需要注意的是、不会有终止指示(STAT 引脚低电平)。 如果电池电压高于该阈值103%、则会出现 BATOVP 故障。  

    总之、如果在我们的充电器上使用 JEITA (TS 温度曲线)、如果 TS 阻抗进入 TWARM、则在您留在 TWARM 时充电不会终止、并且可能会发生 BATOVP 事件。  

    但是、客户无需使用 TS 引脚来实现 JEITA 电池温度保护。

    此致、

    Joel H