This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14202EXT:滤网和认证信息

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ14202EXT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656717/lmz14202ext-screening-and-qualification-information

器件型号:LMZ14202EXT

大家好、我叫 Gabriel、我在葡萄牙 TEKEVER 工作。  
我们目前正在空间计划项目中使用参考组件。  
鉴于我们的应用性质、我们需要根据标准对每个组件进行认证。
但是、如果您已经对这些组件中的任何组件执行了任何测试、那么了解这些测试将非常有价值且节省时间、例如:
-预处理+ HAST 或 THB  
-C-SAM 检查
-热循环/电击  
-生命之最

测试条件并不重要、因此、如果您已经进行了任何这些测试或其他可能符合任何 MIL-PRF 或 STD 的测试、则在我们的资质审核过程中将会非常有用。

请记住、我们知道、有些组件可能不是专门用于空间应用的、但这些组件的组成部分将提供受控的温度和辐射环境、因此允许使用商业组件。

谢谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriel、

    我目前正在查看此内容、当我获得更多信息时、我将会返回给您。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    您对我询问的信息有什么新消息吗?  

    谢谢、此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriel、

    我想将其脱机。 您能否提供电子邮件以与您取得最佳联系?

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然是 Jimmy。
    以下是我的商务电子邮件:gabriel.pinto@tekever.com
    我将等待您的联系。

    此致、
    Gabriel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriel、

    我现在将关闭该线程。 如果对 LMZ14202EXT 还有任何疑问、请告知我。

    此致、
    Jimmy