This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3225:当 Vin 从3.3V 变为5V 时、输出电压不会一直为2.5V

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: REF3425, REF3225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658471/ref3225-when-the-vin-change-from-3-3v-to-5v-output-voltage-is-not-constantly-2-5v

器件型号:REF3225
主题中讨论的其他器件:REF3425

工程师好、

我有一位客户构建了外壳等原理图。 输入电压为3.3V、整个系统工作正常。 但是、当他将 Vin 从3.3V 更改为5V 时、引脚5和 PIN6无法获得所需的恒定电压。 有时为2.54v、sometines 2.47v、它都包含 在2.47~2.56V 范围内。 如何改进它? 提前感谢。

此致、

Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenny、

    我们最近在 这里有一个类似的主题 、可以为您提供更多详细信息。

    我建议移除滤波器或减小 R5的值、并查看其对电路的影响。

    如果这些器件对新器件开放、REF3425为 P2P、更易于使用输入滤波器。 该器件也是一种新架构、并更新了 REF3225、使其功能更强大。 有关更多详细信息、请查看 此处

    -Marcoo Z