This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515-Q1:输出电流调节

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658445/tps92515-q1-output-current-regulation

器件型号:TPS92515-Q1

您好!

客户正在考虑将 TPS92515-Q1用于汽车照明并评估 TPS92515-Q1 EVM。

输出电流为1.2A、LED 灯串为3s、总 Vf 约为7.3V。

输入电压为11.5V 至14V 时、电流调节至1.2A。

但是、随着输入电压从11.5V 下降、电流增加、输入为9V 时的电流为1.23A。

当 LED 灯串2s (Vf = 4.XV)时、电流不会从14V 变为9V。

您能解释一下这种现象并提供解决方案吗?

此测试使用了 TPS92515-Q1 EVM。 我是否必须更改肖特基二极管?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    EVM 上的肖特基二极管正常。 您看到的是相当正常的操作。 随着输入电压降低、开关导通时间将增加、开关频率将下降。 当输入接近输出时、导通期间的电感器电流斜率也会降低。 综合效应是、电感器电流的充电方式与电容器电压充电波形更相似(毫无疑问、部分原因是 Cout)、因此它会略微增加平均输出电流、在本例中仅增加2.5%。

    减少该误差的唯一方法是通过增加开关频率(减少关断时间)和/或增加电感器值来减少总电感器电流纹波。

    此致、

    克林特