This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A85A:特定条件下的 VDO

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A85A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658396/tps7a85a-vdo-at-the-specific-condition

器件型号:TPS7A85A

您好!

在以下情况下、您能告诉我 Vdo (max)吗?

VIN=2.3V
Vout=1.93V
Iout=3.2A

在这种情况下、Vdo 约为307mV。
从数据表图23中可以看出、我们可以在上述条件下使用 TPS7A85A。
不过、我想确认一下。

此致、
Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryuji、

    根据压降曲线、您的条件应该是可以的。

    此致、
    Jason Song