This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3550:EOC 为低电平时不会发生闪存

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655974/lm3550-flash-does-not-occur-with-eoc-low

器件型号:LM3550

我使用最佳充电模式、确保 EOC 引脚(带有上拉电阻器)为低电平、将寄存器地址0x10中的位2置位以启用闪存、但 LED 不会闪烁。 当我重复这个周期(启用闪存、等待200ms (闪存时间被设定为192ms)、然后开始最优充电、EOC 引脚一次变为低电平、(因为超级电容器已经充电)、等待1s、在10-15个周期之后、闪存会如它应该发生的那样。 与 LM3550的通信是正确的、因为每个发送的字节都会得到应答。

寄存器配置如下:

地址值

0xB0   0x0B

0xA0   0x00

    处于闪存模式时为0x10 0x04

处于    最佳充电模式时为0x10 0x02

0xC0   上电值

0xD0   上电值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否尝试禁用 FGATE 位来查看是否有行为?  如果您使用外部 EOC 标志来触发您的闪存、禁用门控应该确保器件处于 EOC 并且应该允许闪存。

    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    很抱歉、当禁用 FGATE 位并且在我的情况下使用4.5V 充电模式时、每次发送命令时、闪存都会按原样发生。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试使用选通(FGATE 位= 0)、因为错误地认为没有选通(FGATE 位= 1)、最优充电模式不起作用、
    现在、我尝试在没有门控和闪存的情况下实现最佳充电模式。 在根本不需要门控的情况下、我使用 EOC 引脚状态来确定何时可以启动闪存。 但是门控功能对我来说仍然不起作用、很想弄清楚这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很高兴、至少对于您当前的实施、移除选通对您有效。  我个人过去没有遇到过门控问题、需要进一步深入研究、以尝试并弄清正在发生的情况。  您能否分享您正在使用的超级电容器器件型号以及陶瓷输出电容器器件型号?  我不确定这一点是否重要、但如果超级电容器的 ESR 较高且电容器泄漏电流较高、则可能会导致器件认为即使输出接近、也不会完全充满电。  再说一次、由于我从未见过此问题、这只是一个起点。  您能否在良好的闪存和非闪存条件下共享输出电压、输出电流和 EOC 引脚状态的示波器照片?  我可能能够看到图像中提供线索的内容。  谢谢。

    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    超级电容器 SCCR16B205SRB、对于输出电容器、我仅有描述:2、2 μ F 1206 10% 16V X7R

    此处 CH2是 EOC 引脚、CH1是超级电容器电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣的是、似乎有一些东西在加载电容器。  我假设较大的骤降是闪存脉冲吗?  我对次级压降的来源很好奇。  电容器上是否有其他负载?  此外、EOC 电压移动也是奇数。  是否有某种负载?  EOC 电压的变化与超级电容器的恢复同步。

    您的闪烁脉冲宽度是多少?  频率?

    谢谢

    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、我假设您有两个串联的超级电容器、因为每个电容器的额定电压仅为2.7V。 请确认。 如果出现这种情况、则可能导致 EOC 转换的 ESR 量较大。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在照片 EOC 为低电平并且我发送命令闪存时、超级电容器开始放电、并且一次 EOC 变为高电平、闪存时间为192ms (但我使用固定延迟200ms)、之后我像之前的周期那样开始最佳充电、 在一段时间后、EOC 为低电平、但我在固定延迟500ms 后向闪存发送新命令、因此我们看到 EOC 为低电平的一段时间、
    然后、我再次发送命令闪存、但对于门控、通常 EOC 一次变为高电平、闪存不会发生、在固定延迟200ms 后、我再次启动最佳充电、EOC 一次变为低电平、因为超级电容器未放电、在固定延迟500ms 后、该周期继续进行。
    超级电容器没有任何其他负载。 我串联使用2个超级电容器。