This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:输入与放大器;输出共享同一端口、我可以将 PMID 连接到 VBUS 还是与 FET 栅极连接?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, BQ24195, BQ25895, TIDA-00589

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658155/bq24195-input-output-share-same-port-can-i-connect-pmid-to-vbus-or-with-a-fet-gate

器件型号:BQ24195
主题中讨论的其他器件:BQ25890BQ25895TIDA-00589

我们的移动电源具有一个用于输入和输出的 USB 端口。 我们想使用 BQ24195或 BQ25890、有什么建议吗?

1)充电电流:>2A

2)放电流> 2A

3) 3)可以在放电时检测器件

4) 4)可以限制充电电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dimon、

    建议将 bq25895用于移动电源应用、该器件的 EVM 提供了有关如何开始此应用设计的参考。

    EVM 原理图、设计指南和测试数据可在以下 TIDA TI 参考设计编号下找到:
    TIDA-00589

    此器件将满足您对1、2和4的需求。

    对于3、后续问题:您是指器件可以检测 PMID 上何时存在负载、还是仅在有适配器插件时禁用升压模式?

    此致、

    Parker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、BQ25895满足了我的需求;对于3、我需要检测或与手机(iPhone 6)握手。 DPDM 悬空时、iphone 会导致充电错误"不支持器件"、这是一个问题。

    其次、当我使用反向阻断(FET)连接 PMID 和 VBUS 时、BQ24195是否满足我的需求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的移动电源仅具有 USB 端口。
    BQ25895和 bq24195在 VBUS 上不支持 OTG、但在 PMID 上支持 OTG。 直接连接 VBUS 和 PMID 是否安全?

    BQ25890支持 VBUS 上的 OTG。 数据表显示它具有 VBUS 输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dimon、

    1.解决握手问题的最简单方法是在 OTG 模式下使 USB 端口上的 D+/D-线路短路。 这将使您能够将移动电源作为 BC1.2 DCP 端口(能够提供更高电流)进行广播、手机将识别该端口。
    2.不建议将5V 输出放在主机适配器上。 这就是移动电源应用中 PMID 上 OTG 输出的原因。 您可以在 PMID 和 VBUS 之间使用 FET、当 MCU 启用 OTG 模式(放电移动电源)时、它也会打开 FET。

    此致、

    Parker