This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:OTP 寄存器设置

Guru**** 2770905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS659037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655808/tps659037-otp-register-setting

器件型号:TPS659037

大家好、我想知道用户是否修改了 OTP 寄存器值、例如、在 TPS6590378上、我们打开了 SMPS7和9 (默认情况下、此资源处于关闭状态)、然后在下电上电后、SMPS7在启动时是否仍然打开? 如果是、SMPS7和9的导通顺序是什么? 如果答案是否定的、那么用户必须在应用软件开始工作后每次打开 SMPS7、9?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这个 e2e 问题已经分配给了 TPS659037器件的专家、因为它对该产品非常具体。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    否、如果您通过软件打开 SMPS7/9、则在下一个下电上电时不会启用它。 因此、正确的做法是、每次通过软件加电后都应启用这些功能。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karl、

    我在《为 AM572x 和 AM571x 供电的 TPS659037用户指南》中看到、SLIU011E 第5页说:

    静态平台设置—这些设置定义了 SMPS 或 LDO 默认电压、和
    GPIO 功能。 大多数静态平台设置都可以通过电源序列或进行覆盖
    用户。

    这是否意味着 OTP 值可以被用户覆盖、然后在下一次上电时生效? 让我们避免每次手动更改稳压器的输出?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    关于静态平台设置的语句意味着从 OTP 加载默认值、但您可以写入寄存器以在操作期间更改设置。 例如、SMPS12的默认电压为1.15V、但可以在运行期间更改该电压以设置 AVS 值。

    但是、默认值1.15V 来自 OTP、无法更改。

    此致、
    Karl