This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为什么我需要电容器来测量 BQ76920中电流交叉 RSNS?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658604/why-do-i-need-capacitors-to-measure-the-current-accross-rsns-in-the-bq76920

您好!

我想理解、为什么我应该将这些电容器用于电阻器 Rsns?

是稳定电阻器上的电压吗?

感谢您的帮助。

无法在框中写入器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    这些电容器对感应电阻器没有帮助、它们可降低噪声并防止 IC 感应引脚产生破坏性瞬变。 如果您的系统非常安静、则不需要它们。 如果您的系统具有较大的瞬态、则可能需要额外的钳位来保护引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。