This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:UCC2897A 是否具有热分流保护

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, TMP300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656781/ucc2897a-does-ucc2897a-has-thermal-shuntdown-protection

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件: TMP300

大家好、

UCC2897A 是否具有热关断保护功能或 OTP? 数据表中未指定该值、请帮助我们验证热关断阈值和迟滞是什么、如果它具有热保护功能。

非常感谢!

Wei-Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei-Hao Chen、

    感谢您关注 UCC2897A。 遗憾的是、该控制器没有过热保护功能。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您提供信息。 您对如何使用 NTC 为 UCC2897A 实现外部 OTP 电路有什么建议吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei-Hao、

    我认为最简单的方法是使用温度传感器、例如 TMP300、它允许您通过电阻器设置对温度跳变点进行编程。 您可以将 TMP300的输出连接到 UCC2897A 控制器的 LINEUV 引脚、以便在温度超过编程设定的设定点时禁用功率级。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的建议、但我的客户担心成本、并希望使用 NTC 电阻器来实现 OTP。 您能否建议一个参考电路来实现 OTP?

    此致、

    Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei-Hao、

    您可以在 NTC 从 LINEUV 接地以及从 VREF 到 LINEUV 的适当电阻的情况下执行电阻分压器。 一旦 NTC 升温且 NTC 的电阻下降、UVLO 引脚上的电压将降低、最终使 LINEUV 功能跳闸。 您需要调整 UVLO 分压器电阻以考虑添加的分压器。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    这是一种真正智能、简单的方法! 感谢这个伟大的想法!

    此致、

    陈伟浩