This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:CHG/DSG 继电器

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658641/bq76920-chg-dsg-relays

器件型号:BQ76920

是否可以改用 CHG 和 DSG 的 FET 驱动器来切换机械继电器?  我是否应该包含某种限流电阻器?

谢谢!

-Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、
    CHG 和 DSG 输出用于低电流、通常由 FET 栅极和大电阻器显示。 输出的短路电流约为2mA。 由于电流要求、继电器对于电池而言异常、但可以使用。 可能需要单独的继电器驱动器。 检查短路事件的响应时间、因为继电器有时被视为慢速。