This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22963C:有关 TPS22963C 和 TPS7A8300RGWT LDO#39和 EN 引脚#39电压范围的说明

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22963C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657719/tps22963c-clarifications-on-tps22963c-and-tps7a8300rgwt-ldo-s-on-and-en-pin-s-voltage-ranges

器件型号:TPS22963C

您好!


我使用 IC 的 TPS22963C (从1V8生成 VCCAUX_1V8)和 TPS7A8300RGWT (从1V8生成 VMGTAVCC_1V 和 VMGTAVTT_1.2V)
EN 引脚(TPS7A8300RGWT 的)和 ON 引脚(TPS22963C 的)从 PIC (3.3V)驱动、这些引脚用作电源定序
为 IC 上电的引脚(根据使能序列)。

现在、我们计划在不对 PIC 进行编程的情况下为电源加电。我们将提供到 EN 和 ON 引脚的上拉电阻。我们参考
数据表,用于检查我们是否可以通过上拉电阻向 EN 引脚和 ON 引脚提供1.8V 电压(因为 PIC 引脚驱动3.3V 电压)? (器件之间没有转换器)  

提前感谢
Sreenakshmi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenakshmi、

    我可以为 TPS22963C 器件讲话、在本例中、1.8V 信号将能够为器件启用。 但是、使能端没有集成下拉电阻、因此为了使器件保持关断状态、必须下拉使能引脚。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 TPS7A8300RGWT 的数据表、VIH 电平为1.1V、因此1.8V 信号应该能够正常工作以启用器件。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    所以

    1)我们能否直接将3.3V 信号线从 PIC 驱动到具有1.8V 输入电源的 TPS7A8300RGWT 的 EN 引脚(两者之间没有任何电压转换器)?

    2)我们能否直接将3.3V 信号线从 PIC 驱动到 TPS22963C 的 ON 引脚(两者之间没有任何电压转换器)、该引脚具有1.8V 输入电源?

    谢谢

    Sreenakshmi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenakshmi、

    使能引脚电压是否高于输入电压的问题? 对于 TPS22963C、使 VIN=1.8V 和 ON=3.3V 没有问题。 虽然我不直接支持 TPS7A8300RGWT 器件、但数据表中没有任何内容可让我相信这会是一个问题。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius