This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ24650EVM-639:适合的锂离子电池充电器芯片的选择

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658493/ccs-bq24650evm-639-choice-for-a-suitable-li-ion-battery-charger-chip

器件型号:BQ24650EVM-639
主题中讨论的其他器件:BQ24650

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的支持人员:

对于我的传感器产品、我的太阳能电池板输出电压介于6V 和9V 之间。我的电池电压至少为3.7V (我可能有两节电池)。 我正在寻找一个充电芯片、该芯片能够充电至少500mA (marier 越多)。 我发现了我注意到的 BQ24650芯片,但这种芯片并不是太"太"了,不是我需要的? 否则、如果 BQ24650可以具有9V 太阳能电池板输入、可以为3.7V 的电池充电200mA (取决于太阳能暴露情况)、那么我是一名快乐的产品工程师:-)我正在寻找建议

提前感谢

NH 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的输入工作电压要求、bq24650非常适合。