This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:ASOC 问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658465/bq78350-r1-problem-with-asoc

器件型号:BQ78350-R1

您好!

我们使用的是 BQ78350-R1。

在为电池充电时,ASOC 在经过的时间内从97%到100%地旋转:12950,735。

我的客户要求解释。 除了 ASOC 算法正在适应电荷、我无法给出解释。

日志文件已附加。

感谢 youe2e.ti.com/.../Fichier.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sami、
    电池充电至满电压、电流锥形且有效充电终止已设置(ChgStat 从02更改为82)。 请注意、充电电流设置为0。 BattStat 更改为0x40A0设置 TCA 和 FC。 电池已满、SOC 设置为100%。 检查器件设置、请参阅技术参考手册。