This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138064A:GUI 无法在固件文件中找到器件 ID (对于 PFC 代码为 sluc609)

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658074/ucd3138064a-the-gui-was-unable-to-find-the-device-id-in-the-firmware-file-sluc609-for-pfc-code

器件型号:UCD3138064A

我使用了 sluc609代码( EVM:UCD3138OL64EVM-31 Rev.A ),但 GUI 无法在固件文件中找到设备 ID。

请告诉我原因以及如何解决?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已从 TI.com 下载了 sluc609。

    工程中存在一个阻止生成.x0固件映像文件的小问题。

    在 Project properties 下、Build -> Steps:

    请删除"编译后处理步骤"中的外部括号、单击"确定"、然后重新编译 UCD3138064A。

    新的.x0文件应仅位于 UCD3138064A 文件夹下。

    请检查.x0文件的日期、并确保它不是较旧的文件。

    希望这个下载的内容适合您。 我已经对此进行了测试、它对我来说很好。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在您的浏览器中,它可以有 UCD3138064A 的.x0文件。 下载结果有相同的问题。 我可以向您发送 TI 的代码来查找问题吗?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的软件与 TI.com 上的 sluc609相同、那么我就拥有了它。
    但是、如果修改或不同、那么是的、请将其发送给我。

    我的电子邮件是 y-bolurian@ti.com

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将代码发送到您的电子邮件。
    谢谢。